This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:I2S 主 DMA 中断模式

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666036/ccs-tmdx5535ezdsp-i2s-master-dma-interupt-mode

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的项目通过在 DMA 中断模式下使用 I2S 从器件来工作。
我需要将 I2S 传输到主器件。 为此、我进行了配置:
    

  hwconfig.datatype = I2S_立体声_enable;
    hwconfig.loopBackMode = I2S_loopback_disable;
    hwconfig.fsPol = I2S_FSPOL_LOW;
    hwconfig.clkPol = I2S_Rising;
    hwconfig.datadelay = I2S_DATADELAY_ONEBIT;
    hwconfig.datapack = I2S_DATAPACK_ENABLE;
    hwconfig.signext = I2S_SIGNEXT_DISABLE;
    hwconfig.wordLen = I2S_WORDLEN_16;
    hwconfig.i2sMode = I2S_MASTER;
    hwconfig.FError = I2S_FSERROR_DISABLE;
    hwconfig.OutError = I2S_OUERROR_DISABLE;
    hwconfig.clkDiv = I2S_CLKDIV128;
    hwconfig.dataFormat = I2S_DATAFORMAT_DSP;
    hwconfig.fsDiv = I2S_FSDIV32;

在引脚 I2S2_CLK 上出现了512kHz
在引脚 I2S2_FS 处出现了16kHz
但是、没有数据。 DMA 中断不会发生。
请帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksander、

    此问题是否仍然存在? 我注意到该线程已关闭。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我自己找到了原因。 主题已关闭。