This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:DDR3布局问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666996/am5726-ddr3-layout-question

器件型号:AM5726

您好!

在数据表中、CK 和 ADDR_CTRL 网类别的路由规则(8.2.2.17.1 CK 和 ADDR_CTRL 路由规范)以及 DQS 和 DQ 网类别的路由规则(8.2.2.17.2 DQS 和 DQ 路由规范)单独进行了说明。
但是、似乎没有描述"CK 和 ADDR_CTRL"网类别与"DQS 和 DQ"网类别之间的关系。
如果满足每个网类别的路由规则、是否不需要考虑"CK 和 ADDR_CTRL"与"DQS 和 DQ"之间的规则?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、"CK/ADDR_CTRL"和"DQS/DQ"网类别之间没有关系。