This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:大小为197136384的 VMAP 分配失败:使用 vmalloc=<SIZE>来增大大小。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TPS65910, TVP7002, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666044/linux-tmdxevm8148-vmap-allocation-for-size-197136384-failed-use-vmalloc-size-to-increase-size

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

按照 DM814x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf 中记录的说明设置开发环境

引导内核时出现 VMAP 分配故障。

运行 Ubuntu 11.10。  

不确定故障的来源、因为它是在没有修改的情况下从货架上装载的?

是否有需要传递的内核参数或切换某种类型的设置来解决此问题。

需要指导。

Steve

U-Boot 2010.06 (2011年11月10日- 23:50:16)

TI8148-GP 修订版2.1

ARM 时钟:600MHz
DDR 时钟:400MHz

DRAM: 2GiB
使用默认环境

第二阶段 U-Boot 现在将自动加载
如果第二阶段已经刷新、请勿在 TI8148_EVM 提示之前中断倒计数
MMC:  OMAP SD/MMC:0
按任意键停止自动引导: 0
正在阅读 u-boot.bin

读取185044字节
##正在启动应用程序,地址为0x80800000...


U-Boot 2010.06 (2011年11月10日- 23:45:47)

TI8148-GP 修订版2.1

ARM 时钟:600MHz
DDR 时钟:400MHz

I2C:  就绪
DRAM: 2GiB
NAND: 已选择 HW ECC 汉明码
256 MIB
                         :;RRR;;。                   
                   ,5#@@@@#### @@@@@@μ A #2、             
                ,a@@@hi;;;R5;;;r;rsg@@@a,          
              R θ@@ i;:;s222hG;rrsrrrrrrrrrrrr;ri#@@r        
            :@@hr:r;SG3srr2r;rrsrsrsrsrsrr;rh@@:      
           B@H;RR;3H;RRR;SR;rrsrsrsrsrsrsrsr;;H@B     
          @@s:rs;5#;rrrrrr;r#@H:;;srsrsrsrsrr:s@@    
         @@;;SRS&X#9;r;;;;、2@@@Rrr:;rrsrsrsrr;;@@   
        @@;rrrsrrs@MB#@@@@@ ###@@@@@@ rsrsrsrsrsrsrr;@@  
       G@r;rrsrsr;#X;SX25SS#@@ M@#9H9rsrsrsrsrs;r@G
       @9:srsrsrs;2@;;;:.X@@@@@ H:;rrsrsrsrsrsrr:3@
      x@;rsrsrsrsrr;Xai;;:&@@#@B:rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrr;@X
      @编号;rsrsrsrsrsrsrr;r2ir@@@###::rrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr:@@
      @a:rrsrsrsrr;:2@29@@M@@@;;rrrrsrsrsrsrsrsrsrs;H@
      @和;rsrsrsrsrr;a@@@@@@ ###@@@s:;;rrsrsrsrsrsrsrsr;G@
      @@:rrsrsrsr;G@5Hr25@@@#@@@ 9XG9s:rrrsrsrrrrs:#
      m@;rsrsrsrsrs;r@&#;:S@@@@@@@ M@@@@Grr:;rsrsrsrsr;@
      :@s;rsrsrsrr:M#Msrr;;&&@@@@@@@@@@ H@@5;rsrsr;s@、
       @@:rsrsrsr;S@rrrsr;:;r3mH@@#@m5、S@@irrsrr:@@
        @@@@@ a:rrsrrrrrrrrrrrrrrrrrrsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  
        ;@9:rrsrrrrrrsrrrrrsrsrsrsrsrsr;、S@Hi@I:;s;MX;rr:h@;  
         R@B:rrrrrsrsrsrsrsrsrr;;SA@#i、i@h;r;S5;r:H@r   
          、@@r;rrsrsrsrsrsrr;2BM3r:;r:G@:Rrr;;r@@、    
            B@MR;rrrsrsrsrsr@@S;;RRR:5M;RR;RM@H      
             @@@i;rrrrsrs2i;rrrrrrr;r@M:;i@@@。       
               .A@@#5R;;;r;;;RRR;r:r#asm@@H         
                  ;&@@@@MhXS5i5SX9B@@@@G;            
                      :IHM#@@@@@ ##hs、                

MMC:  OMAP SD/MMC:0
NET:  检测到的 MACID:0:18:32:61:3D:e8
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
端口0、速度1000、全双工上的链路
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
*** Offer/ACK 中未处理的 DHCP 选项:46.
*** Offer/ACK 中未处理的 DHCP 选项:46.
DHCP 客户端绑定到地址192.168.0.11
端口0、速度1000、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
来自服务器192.168.0.2的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.11
文件名'uImage-dm814x-evm.bin'。
加载地址:0x81000000
正在加载:############################################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ############################
完成
传输的字节= 2796444 (2aab9c 十六进制)
##从传统映像启动内核,地址为81000000...
  图像名称:  Arago/2.6.37-psp04.04.00.01/dm81
  映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
  数据大小:   2796380字节= 2.7 MIB
  加载地址:80008000
  入口点: 80008000
  正在验证校验和... 好的
  正在加载内核映像... 好的
好的

正在启动内核...

正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
Linux 版本2.6.37 (x0029463@swubn01)(gcc 版本4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203))#1星期三12月26日18:11:35 IST 2012
CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7f
CPU:VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
机器:ti8148evm
在0x0时保留大小= 52428800
FB:为 VRAM 保留52428800字节 SDRAM
存储器策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
OMAP 芯片为 TI8148 2.1
SRAM:映射 PA 0x402f1000到 va 0xfe400000大小:0xf000
在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。  总页数:160648
内核命令行:console=ttyO0、115200n8 rootwait rw mem=364M@0x80000000 mem=320M@0x9FC00000 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.2:/home/steve/targetfs ip=DHCP
PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
DEntry 高速缓存哈希表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
inode 高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
内存:64MB 270MB =总共634MB
内存:636932k/636932k 可用、63484k 保留、10240K HIGHMEM
虚拟内核内存布局:
   向量 :0xff0000-0xff1000  (  4KB)
   Fixmap :0xFF00000 - 0xFFE0000  (896 KB)
   DMA    :0xc00000 - 0xce00000  (  2 MB)
   vmalloc:0xf0800000 - 0xf8000000  (120 MB)
   低内存 :0xC0000000-0xf0000000  (768 MB)
   pkmap  :bfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
   模块:bbf000000 - bbfe00000  ( 14 MB)
     init:0xc0008000 - 0xc003d000  (212KB)
     .text:0xc003d000 - 0xc0549000  (5168 KB)
     .data:0xc054a000 - 0xc05970c0  (309KB)
slub:Genslabs=11、HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、 节点= 1
NR_IRQ:407
IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个带有128个中断的 INTC
1个有效控制器上总共有128个中断
GPMC 版本6.0
正在尝试安装 IRQ400的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ401的中断处理程序
尝试安装 IRQ402的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ403的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ404的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ405的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ406的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ407的类型控制
尝试为 IRQ407设置 IRQ 标志
OMAP 时钟事件源:GPTIMER1为20000000Hz
控制台:彩色虚拟设备80x30
正在校准延迟环路... 599.65 BogoMips (lpj=2998272)
PID_max:默认值:32768最小值:301
已初始化安全框架
挂载高速缓存散列表条目:512
CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
devtmpfs:已初始化
OMAP-VOLTGE_EARLY_INIT:未添加电压驱动器支持
稳压器:内核版本0.5
稳压器:虚拟:
NET:注册协议系列16.
omap_volte_domain_lookup:尚未发生电压驱动器初始化。出错!
OMAP-VOLTGE_ADD_DEV:指定的 VDD 不存在!
OMAP GPIO 硬件版本0.1
OMAP GPIO 硬件版本0.1
OMAP GPIO 硬件版本0.1
OMAP GPIO 硬件版本0.1
omap_mux_init:添加分区:#1:内核、标志:4.
NOR:无法请求 GPMC CS
DebugFS:现在仅支持启用/禁用深度睡眠和唤醒计时器
已注册 ti81xx_VPSS 器件
已注册 ti81xx_vidout 设备
已注册的 ti81xx 片上 HDMI 器件
已注册 ti81xx_fb 器件
已注册 ti81xx_VIN 器件
ti81xx_PCIe:正在调用 PCI BIOS...
ti81xx_PCIe:正在设置主机控制器...
ti81xx_PCIe:寄存器基址映射@0xf0820000
ti81xx_PCIe:正在启动 PCI 扫描...
PCI:总线0:启用快速背对背传输
BIO:创建层块 为0
vgaarb:已加载
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
USBSS 修订版本4ea2080b
registerd cpi-DMA Intr @ IRQ 17.
Cpipi41初始化完成
omap_i2c omap_i2c.1:总线1版本4.0、100kHz
pcf857x 1-0021:pcf8575上的 GPIO 128..143
稳压器:VRTC:1800mV
稳压器:VIO:1500mV
稳压器:VDD1:1200mV 时为600<->1500mV
稳压器:VDD2:1200mV 时为600<->1500mV
稳压器:VDDCTRL:1200mV 时为600<->1400mV
稳压器:LDO1:1800mV 时为1100 <->3300mV
稳压器:LDO2:1800mV 时为1100 <->3300mV
稳压器:LDO3:3300 mV 时为1100 <->3300 mV
稳压器:LDO4:1800mV 时为1100 <->3300mV
稳压器:LDO5:3300 mV 时为1100 <->3300 mV
稳压器:LDO6:3300mV 时为1100 <->3300mV
稳压器:LDO7:3300mV 时为1100 <->3300mV
稳压器:LDO8:1800mV 时为1100 <->3300mV
tps65910 1-002D:无中断支持、无内核 IRQ
omap_i2c omap_i2c.3:总线3修订版4.0、100kHz
高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.23。
切换至时钟源 gp 计时器
musb-hdrc:6.0版、host、debug=0
musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:dma-cppi41
MUSB CONTROLer-0修订版4ea20800
musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
USB USB1:制造商:Linux 2.6.37 musb-hcd
USB USB1:串行编号:musb-hdrc.0
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
musb-hdrc musb-hdrc.0:f081e000上的 USB 主机模式控制器、使用 DMA、IRQ 18
musb-hdrc musb-hdrc.1:DMA 类型:dma-cppi41
MUSB CONTROLLER -1修订版4ea20800
musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2
USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
USB USB2:制造商:Linux 2.6.37 musb-hcd
USB USB2:串行编号:musb-hddrc.1
集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器2-0:1.0:检测到1个端口
musb-hdrc musb-hdrc.1:f0826800上的 USB 主机模式控制器、使用 DMA、IRQ 19
NET:注册协议系列2.
IP 路由高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
TCP 建立哈希表条目:131072 (顺序:8、1048576字节)
TCP 绑定哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
TCP:配置哈希表(建立131072 BIND 65536)
TCP 重新注册
UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
NET:注册协议系列1
RPC:注册的 UDP 传输模块。
RPC:注册的 TCP 传输模块。
RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
PMU:已注册类型为0的新 PMU 器件
OMAP-iommu OMAP-iommu.0:已注册 Ducati
OMAP-iommu OMAP-iommu.1:已注册系统
HIGHMEM 退回池大小:64页
JFFS2版本2.2。 (NAND)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni 已设置为1224
已注册 IO 调度程序 NOOP
已登记 IO 调度程序截止日期
已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
OMAP-UART.0:MMIO 0x48020000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
控制台[ttyO0]已启用
OMAP-UART.1:MMIO 0x48022000 (IRQ = 73)上的 ttyO1是 OMAP UART1
OMAP-UART.2:MMIO 0x48024000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
OMAP-UART.3:MMIO 0x481a6000 (IRQ = 44)上的 ttyO3是 OMAP UART3
OMAP-UART.4:MMIO 0x481a8000 (IRQ = 45)上的 ttyO4是 OMAP UART4
OMAP-UART.5:MMIO 0x481aa000 (IRQ = 46)处的 ttyO5是 OMAP UART5
返修:模块已加载
LOOP:模块已加载
AHCI AHCI.0:强制 PORT_IMPL 为0x1
AHCI AHCI.0:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
AHCI AHCI.0:标志:NCQ SNTF pm led clo only pmp pio sagadfet part ccc apst
scsi0:ahci_platform
ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a150fff]端口0x100 IRQ 16
OMAP2-nand 驱动程序正在初始化
检测到 ONFI 闪存
NAND 设备:制造商 ID:0x2C,芯片 ID:0xca (Micron)
在"OMAP2-nand.0"上创建6个 MTD 分区:
0x0000000000000000 0x000000020000:“U-Boot-Min”
0x00000002000-0x000000260000:“U-Boot”
0x000000260000-0x000000280000:“U-Boot Env”
0x000000280000-0x0000006c0000:“内核”
0x0000006c0000-0x00000ce0000:“File System”(文件系统)
0x00000ce0000-0x000010000000:"保留"
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 fffffffffc
DaVinci_MDIO.0:探测
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件0:00、驱动程序未知
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[1]:器件0:01、驱动程序未知
CAN 器件驱动程序接口
适用于 Bosch D_CAN 控制器1.0的 CAN 总线驱动器
D_CAN D_CAN:已注册 D_CAN 器件(IRQ=52、IRQ_OBJ=53)
usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_ether
usbcore:注册的新接口驱动程序 dm9601
usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
CDC_ACM:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 v0.26:USB 抽象控制模型驱动程序
正在初始化 USB 大容量存储驱动程序...
usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
已注册 USB 海量存储支持。
鼠标:PS/2鼠标设备适用于所有鼠标
ata1:SATA 链路断开(sStatus 0 SControl 300)
qt602240_ts 1-004A:系列 ID:128型号 ID:1版本:22内部版本:171
qt602240_ts 1-004A:矩阵 X 大小:18矩阵 Y 大小:12物体编号:17
输入:/devices/platform/omap/omap_i2c.1/i2c-1/1-004a/input/input0上的 AT42QT602240/ATMXT224触摸屏
OMAP_RTC OMAP_RTC:RTC 内核:将 OMAP_RTC 注册为 rtc0
I2C /dev/entries 驱动程序
Linux 视频捕捉接口:v2.00
usbcore:注册了新接口驱动程序 uvcvideo
USB 视频类驱动程序(v1.0.0)
OMAP 看门狗定时器版本0x00:初始超时60秒
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
usbhid:USB HID 内核驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
ASOC:tlv320aic3x-hifi <-> Davinci-McASP.2映射正常
ALSA 设备列表:
 0:TI81XX EVM
NL_conntrack 版本0.5.0 (9952桶、最大39808)
IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter 核心团队
TCP 立方注册
NET:注册协议系列17.
CAN:控制器局域网内核(修订版20090105 ABI 8)
NET:注册协议系列29
CAN:原始协议(修订版20090105)
CAN:广播管理器协议(修订版20090105 t)
注册 DNS_旋 变传感器密钥类型
VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体 c 修订版3
OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
TI81XX 的电源管理。
检测到 MACID=0:18:32:61:3D:e8
OMAP_RTC OMAP_RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
mmc0:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
mmcblk0:mmc0:e624 SD08G 7.40 GiB
 mmcblk0:P1 P2 P3

找到 CPSW phy:id 为:0x4dd074

找到 CPSW phy:id 为:0x4dd074
发送 DHCP 请求。
PHY:0:01 -链路启动- 0/Half
PHY:0:01 -链路断开

PHY:0:00 -链路打开- 1000/满
好的。。。
IP-Config:从192.168.0.1获得 DHCP 应答、我的地址为192.168.0.11
IP-Config:网关不在直接连接的网络上。
VFS:在设备0:15上装载根(NFS 文件系统)。
devtmpfs:已安装
释放初始化内存:212K
init:版本2.86引导
请稍候:正在启动...
正在启动 udev
udevd (74):/proc/74/oom_adj 已弃用、请改用/proc/74/oom_score_adj。
Fat:保留扇区数量虚假
VFS:在 dev mmcblk0上找不到有效的 FAT 文件系统。
ext3-FS:未启用屏障
kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
ext3-fs (mmcblk0p2):警告:达到最大安装计数、建议运行 e2fsck
ext3-fs (mmcblk0p2):使用内部日志
ext3-fs (mmcblk0p2):恢复完成
ext3-fs (mmcblk0p2):具有写回数据模式的已挂载文件系统
ext3-FS:未启用屏障
kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
ext3-fs (mmcblk0p3):警告:达到最大安装计数、建议运行 e2fsck
ext3-fs (mmcblk0p3):使用内部日志
ext3-fs (mmcblk0p3):恢复完成
ext3-fs (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有写回数据模式
根文件系统已为 RW,不会重新安装
缓存 udev 设备节点
NET:注册协议系列10.
ALSA:正在恢复混频器设置...
卡 EVM 不存在状态
未配置网络接口:/是 NFS 装载
已找到硬件:""""""""""
使用通用方法初始化硬件
卡 EVM 不存在状态
周一12月31日10:37:00 UTC 2012
初始化:输入运行级别:5.
正在加载 HDVICP2固件
DM814X prcm_config_app 版本:2.0.1.
正在进行 PRCM 设置...
       IVHD0的 PRCM 正在进行中,请稍候.....  
                       BW PHY 地址:0x48180600数据:0x00000001
                       AW PHY 地址:0x48180600数据:0x00000002
                       PHY 地址:0x48180c04数据:0x00000037
                       BW PHY 地址:0x48180620数据:0x00070000
                       AW PHY 地址:0x48180620数据:0x00070002
                       BW PHY 地址:0x48180624数据:0x00030000
                       AW PHY 地址:0x48180624数据:0x00010002
                       PHY 地址:0x48180600数据:0x00000102
                       BW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000007
                       AW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000003
                       PHY 地址:0x48180c14数据:0x00000004
                       BW PHY 地址:0x58088000数据:0x4981e772
                       AW PHY 地址:0x58088000数据:0xeafffffe
                       BW PHY 地址:0x58098000数据:0x551f2f4b
                       AW PHY 地址:0x58098000数据:0xeafffffe
                       BW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000003
                       AW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000000
                       PHY 地址:0x48180c14数据:0x00000007
       IVHD0的 PRCM 成功完成  
PRCM 初始化完成
SysLink 版本:2.20.02.20
SysLink 模块创建日期:2012年12月26日时间:18:39:49
固件:I2cInit 将由 M3完成
固件:未传递内存映射 bin 文件
用法:firmware_loader [-mmap ][-i2c <0|1>]
===强制参数===
        0:DSP、1:VIDEO -M3、2:VPSS-M3
固件二进制文件
          以启动/停止固件
===可选参数===
mmap                 输入内存映射 bin 文件名
-i2c                  0:I2C init not done by M3、1 (默认值):I2C init done by M3
固件:isI2cInitRequiredOnM3:1.
固件:使用默认存储器配置
未配置固件加载程序调试
默认 FL_DEBUG:警告
允许的 FL_DEBUG 级别:错误、警告、信息、调试、日志
MemCfg:DCMM (动态可配置内存映射)版本: 2.1.2.1
大小为197136384的 VMAP 分配失败:使用 vmalloc= 以增大尺寸。
无法处理虚拟地址40000010上的内核分页请求
PgD = eedf0000
[40000010]* PgD=aed19031、* Pte=00000000、* Ppte=00000000
内部错误:Oops:817 [#1]
最后一个 sysfs 文件:/sys/kernel/uevent_seqnum
链接的模块:syslink ipv6
CPU:0   未被污染 (2.6.37 #1)
PC 位于 HeapMemMP_postInit+0x178/0x228 [syslink]
LR 位于 GateMP_getSharedAddr+0x4c/0x60 [syslink]
PC:[ ]   LR:[ ]   PSR:80000013
SP:ef1cd78 IP:00000000 fp:ef1cdb4
R10:00000001 R9:ef1cde14 R8:ef1cde00
R7:f0807000 R6:f080a000 R5:40000000 R4:0bbfff80
r3:00000580 r2:00000580 r1:00060000 r0:00000580
标志:   模式 SVC_32 ISA ARM 段用户上 FIQ 上的 Nzcv IRQ
控制:10c5387d 表:aedf0019 DAC:00000015
处理 firmware_loader (pid:1250、栈限制= 0xef1cc2e8)
堆栈:(0xef1cd78至0xef1ce000)
dd60:                                                      00000002 00000004
dd80:ef1cdb4 ef1cd90 ef1cdb4 ef1cdb98 bf083264 bf074358 40000000 f080a000
dda0:f0807000 00000000 ef1cdf4 ef1cdb8 bf09b63c bf099c18 ef1cde00 000001
ddc0:ef1cdf4 00000000 bf0809ac ef1cde00 ef1cde44 f0b51048 00000000 00000002
dde0:00000048 00000000 ef1cde2c ef1cdf8 bf09bfa0 bf09b250 f0b51048 00000002
DE00:00000000 00000000 40000000 0bbfff80 00000000 f0807000 0bc00000 ef1cde44
de20:ef1cde84 ef1cde30 bf085764 bf09be74 ef1cdeb8 eedf1330 ef1cde4 f0b51000
DE40:00000001 00000000 00000000 40000000 0bbfff80 00000000 bf075630 c024f2a0
de60:ef311d00 bea2da64 00000009 bea2da64 ef1cc000 00000000 ef1cdef4 ef1cde88
de80:bf0c8218 bf085488 c024f2a0 bea2da64 ef1cdeac ef1cde0 c00bc1dc c00b3214
0:ef1cdecc ffff 41063000 b3d00000 b3d00000 bea2da9c 40000000 0bc00000
dec0:00010003 00000000 00000080 00000001 00000000 00000000 00000000 ef311d00
DEe0:00000009 00000009 ef1cdf04 ef1cdef8 c00d76ec bf0c7dcc ef1cdf74 ef1cdf08
df00:c00d7dfc c00d76d0 000000fb 000000fb 41063000 eee1bc00 ef0d0600 0bc00000
df20:0000bc00 000b3d00 ef1cdf74 ef1cdf38 c00be258 c00bdbe0 000000fb 000b3d00
df40:ef1cc000 eee1bc00 00000001 00000000 bea2da64 c024f2a0 00000009 ef311d00
df60:ef1cc000 00000000 ef1cdfa4 ef1cdf78 c00d7e94 c00d7908 00000001 00000001 00000001
df80:00000003 00046e8 00000000 00008e20 00000036 c0047fa8 00000000 ef1cdfa8
dfa0:c0047e00 c00d7e48 00046e8 00000000 00000009 c024f2a0 bea2da64 00000009
dfc0:00046ee8 00000000 00008e20 00000036 00000000 00000000 40089000 bea2da4c
Dfe0:00000000 bea2da00 0002e33c 40258aec 20000010 00000009 00000000 00000000
回溯:
[ ](HeapMemMP_postInit+0x0/0x228 [syslink])从[ ](_HeapMemMP_create+0x3f8/0x5e0 [syslink])
 R7:00000000 R6:f0807000 R5:f080a000 R4:40000000
[ ](_HeapMemMP_create+0x0/0x5e0 [syslink])从[ ](HeapMemMP_create+0x138/0x1bc [syslink])
[ ](HeapMemMP_create+0x0/0x1bc [syslink])从[ ](SharedRegion_setEntry+0x2e8/0x414 [syslink])
 R5:ef1cde44 R4:0bc00000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然、问题与默认的 Linux 配置与 EVM 的配置不匹配。

    如何访问和设置 menuconfig 项目,例如 menuconfig->Kernel Features->High Memory Support?

    SDK 构建系统使用 make 文件和 make 选项来构建特定组件。 没有提到如何访问这些项目

    通过如下所示的标准 menuconfig 实用程序:

    要调用内核配置、只需使用如下命令:

    使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf-

    即、对于 menuconfig、命令将如所示

    使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- menuconfig


    来自 DM814x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf

    修改 EZSDK 内存映射
    默认情况下、EZSDK 随附的存储器映射配置为1GB DDR。 有关如何操作的更多详细信息
    TI 的上提供了将存储器映射配置为不同存储器大小甚至更改分区的方法
    处理器 Wiki、网址 为 processors.wiki.ti.com/.../EZSDK_Memory_Map。
    有一份与此问题相关的文档:
    processors.wiki.ti.com/.../EZSDK_Memory_Map
    状态:
    修改内存映射
    Linux 内核内存

    Linux 大小通过 bootargs 环境变量中的 mem 参数传递、基址始终为 -

    % setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8 root=/dev/nfs nfsroot= : ,nolock rw 内存= @μ A MEM= @μ A '

    对于1GB 默认存储器映射、

    % setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8 root=/dev/nfs nfsroot= : ,nolock rw 内存=364M'

    第二个分区可以添加到 Linux mem=320M@0x9FC00000例如:MEM=364M mem=320M@0x9FC00000

    如果设置了2个分区、则在运行 EZSDK 时会抛出以下错误。 "VMAP 分配大小197136384失败:使用 vmalloc=500m 增大大小。"

    要解决此问题、请在启用了 HIGHMEM 支持的情况下重新构建内核。 可以通过 menuconfig->Kernel Features -> High Memory Support 来启用此功能。 请注意、Linux partitton 存储器需要在4MB 边界处开始和结束。

    为了进行快速检查,您可以将 vmalloc=500m 传递给 bootargs,但请注意,Linux 可以管理的实际物理内存会比通过 mem= targetboots 传递的物理内存小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的 EZSDk 版本是什么?
    您是否正在使用 EVM?
    您能否使用默认 bootargs 引导电路板:
    console=ttyO0、115200n8 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=256M arlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xBF900000 vram=50m vmalloc=500m ti814xfb.vram=0:16M、1:16M、2:6M ip=off initrd

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    使用 ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00。

    能够确定在何处将 menuconfig 选项添加到 EZSDK make 系统中的相应位置、以便能够上拉 Linux 配置菜单。

    在查看有关配置存储器以支持不同版本的评估板的文档后、我们意识到编写了相关指令以配置对1GB 默认存储器配置的支持。 然后、我们能够修改默认配置并在评估板上引导 Linux。 这是一个良好的发展基准。

    您提供的默认参数与构建 EZSDK 时生成的默认参数的格式不同。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../modules_5F00_generated.dep.txte2e.ti.com/.../modules_5F00_orig.dep.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里的问题到底是什么?
    您是否能够引导 EVM?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    否、Linux 不会在构建的 EVM 上引导。

    致命:未找到模块 syslink。

    Steve

    好的。。。                                                                          
    IP-Config:从192.168.0.1获得 DHCP 应答、我的地址为192.168.0.11         
    IP-Config:网关不在直接连接的网络上。                           
    VFS:在设备0:15上装载根(NFS 文件系统)。                              
    devtmpfs:已安装                                                               
    释放初始化内存:208K                                                       
    init:版本2.86引导                                                      
    请稍候:正在启动...                                                         
    正在启动 udev                                                                   
    udevd (70):/proc/70/oom_adj 已弃用、请在中使用/proc/70/oom_score_adj
    解决方案。                                                                          
    Fat:保留扇区数量虚假                                           
    VFS:在 dev mmcblk0上找不到有效的 FAT 文件系统。                          
    ext3-FS:未启用屏障                                                   
    kjournald 正在启动。  提交间隔5秒                                  
    ext3-fs (mmcblk0p3):警告:达到最大安装计数、运行 e2fsck 将是 rec
    推荐                                                                        
    ext3-fs (mmcblk0p3):使用内部日志                                     
    ext3-fs (mmcblk0p3):恢复完成                                          
    ext3-fs (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有写回数据模式                
    ext3-FS:未启用屏障                                                   
    kjournald 正在启动。  提交间隔5秒                                  
    ext3-fs (mmcblk0p2):警告:达到最大安装计数、运行 e2fsck 将是 rec
    推荐                                                                        
    ext3-fs (mmcblk0p2):使用内部日志                                     
    ext3-fs (mmcblk0p2):恢复完成                                          
    ext3-fs (mmcblk0p2):具有写回数据模式的已挂载文件系统                
    根文件系统已为 RW,不会重新安装                                      
    缓存 udev 设备节点                                                           
    NET:注册协议系列10.                                              
    ALSA:正在恢复混频器设置...                                               
    卡 EVM 不存在状态                                                
    已找到硬件:""""""""""                                                  
    使用通用方法初始化硬件                                  
    未配置网络接口:/是 NFS 装载                           
    卡 EVM 不存在状态                                                
    周一12月31日10:37:00 UTC 2012                                                    
    初始化:输入运行级别:5.                                                      
    正在加载 HDVICP2固件                                                        
    DM814X prcm_config_app 版本:2.0.1.                                         
    正在进行 PRCM 设置...                                                          
           IVHD0的 PRCM 正在进行中,请稍候.....                         
                           BW PHY 地址:0x48180600数据:0x00000001              
                           AW PHY 地址:0x48180600数据:0x00000002              
                           PHY 地址:0x48180c04数据:0x00000037                 
                           BW PHY 地址:0x48180620数据:0x00070000              
                           AW PHY 地址:0x48180620数据:0x00070002              
                           BW PHY 地址:0x48180624数据:0x00030000              
                           AW PHY 地址:0x48180624数据:0x00010002              
                           PHY 地址:0x48180600数据:0x00000102                 
                           BW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000007              
                           AW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000003              
                           PHY 地址:0x48180c14数据:0x00000004                 
                           BW PHY 地址:0x58088000数据:0x4981e532              
                           AW PHY 地址:0x58088000数据:0xeafffffe              
                           BW PHY 地址:0x58098000数据:0x151b274b              
                           AW PHY 地址:0x58098000数据:0xeafffffe              
                           BW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000003              
                           AW PHY 地址:0x48180c10数据:0x00000000              
                           PHY 地址:0x48180c14数据:0x00000007                 
           IVHD0的 PRCM 成功完成                                     
    PRCM 初始化完成                                                   
    致命:未找到模块 syslink。                                                


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在重建内核时执行以下操作:
    使 cross_compile=arm-no-linux-gnueabi- arch=arm 模块
    制造... 安装

    将要安装文件夹/lib/模块的/path CP 至/rootfs/lib

    请告诉我结果。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    清洁
    全部制作
    进行安装
    将要安装文件夹/lib/模块的/path CP 至/rootfs/lib

    这就是我所做的。

    模块依赖项与套件随附的原始模块不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全部生成的默认值:

    使-C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi- ti8148_EVM_defconfig
    make[1]:输入目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01

    尝试添加模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使-C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi-模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使-C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi- install_MOD_path=/home/st
    EVE/targetfs/home/root/dm814x-evm/ modules_install

    生成的文件与生成前原始文件夹中的文件不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使-C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi-模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    操作输出:

    Steve@Steve VirtualBox:~/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00$
    Steve@Steve VirtualBox:~/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00$ make -C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi-模块
    make:输入目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    检查 include/linux/version.h
    检查 包含/生成/ utsrelease.h
    make[1]:`include/generated /mach-types.h'是最新的。
    调用脚本/checksyscalls.sh
    构建模块、第2阶段。
    MODPOST 16模块
    make:离开目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    Steve@Steve VirtualBox:~/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00$ make -C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi- install_modd_path=/home/steve/targetfs/home/root/dm814x-evm modules_install
    make:输入目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    安装 crypto/AES_generic.ko
    安装驱动程序/媒体/视频/ti81xx/ti81xxvin.ko
    安装驱动程序/媒体/视频/ti81xx/ti81xxvo.ko
    安装驱动程序/介质/视频/tvp7002.ko
    安装驱动程序/scsi/scsi_wait_scan.ko
    安装驱动程序/SSB/SSB.ko
    安装驱动程序/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko
    安装驱动程序/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko
    安装 drivers/video/ti81xx/tlc59108/tlc59108.ko
    安装驱动程序/VIDEO/ti81xx/VPSS/VPSS.ko
    安装 net/IPv4/t隧道4.ko
    安装 net/ipv6/ipv6.ko
    安装 net/ipv6/sit.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko
    版本2.6.37
    make:离开目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    Steve@Steve VirtualBox:~/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00$
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    依赖项文件看起来与 make 脚本一致。 如何更改 make 脚本以安装相应的驱动程序/模块?

    从 make 脚本:

    安装 crypto/AES_generic.ko
    安装驱动程序/媒体/视频/ti81xx/ti81xxvin.ko
    安装驱动程序/媒体/视频/ti81xx/ti81xxvo.ko
    安装驱动程序/介质/视频/tvp7002.ko
    安装驱动程序/scsi/scsi_wait_scan.ko
    安装驱动程序/SSB/SSB.ko
    安装驱动程序/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko
    安装驱动程序/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko
    安装 drivers/video/ti81xx/tlc59108/tlc59108.ko
    安装驱动程序/VIDEO/ti81xx/VPSS/VPSS.ko
    安装 net/IPv4/t隧道4.ko
    安装 net/ipv6/ipv6.ko
    安装 net/ipv6/sit.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko
    版本2.6.37


    来自 modules.dep

    kernel/crypto/AES_generic.ko:
    内核/驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/VPSS.ko:
    kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/video/ti81xx/tlc59108/tlc59108.ko:
    kernel/drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko:
    kernel/drivers/media/video/tvp7002.ko:
    kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvo.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvin.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/sb/sb.ko:
    kernel/net/IPv4/t隧道4.ko:
    kernel/net/ipv6/ipv6.ko:
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko:
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko:kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko:kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/ipv6/sit.ko:kernel/net/ipv4/tunnel4.ko kernel/net/ipv6/ipv6.ko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    make 和 install 中安装的驱动程序与依赖项文件中的驱动程序相同。 如何指定安装这些模块?

    Steve@Steve VirtualBox:~/targetfs/home/root/dm814x-evm/lib/modules/2.6.37 make -C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi-模块
    make:输入目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    检查 include/linux/version.h
    检查 包含/生成/ utsrelease.h
    make[1]:`include/generated /mach-types.h'是最新的。
    调用脚本/checksyscalls.sh
    构建模块、第2阶段。
    MODPOST 16模块
    make:离开目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    Steve@Steve VirtualBox:~/targetfs/home/root/dm814x-evm/lib/modules/2.6.37 make -C /home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01 arch=arm cross_compile=/home/steve/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite//bin/arm-none-linux-gnueabi- install_modd_path=/home/steve/targetfs/home/root/dm814x-evm modules_install
    make:输入目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01
    安装 crypto/AES_generic.ko
    安装驱动程序/媒体/视频/ti81xx/ti81xxvin.ko
    安装驱动程序/媒体/视频/ti81xx/ti81xxvo.ko
    安装驱动程序/介质/视频/tvp7002.ko
    安装驱动程序/scsi/scsi_wait_scan.ko
    安装驱动程序/SSB/SSB.ko
    安装驱动程序/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko
    安装驱动程序/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko
    安装 drivers/video/ti81xx/tlc59108/tlc59108.ko
    安装驱动程序/VIDEO/ti81xx/VPSS/VPSS.ko
    安装 net/IPv4/t隧道4.ko
    安装 net/ipv6/ipv6.ko
    安装 net/ipv6/sit.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko
    安装 net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko
    版本2.6.37
    make:离开目录`/home/steve/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01


    modules.dep:

    kernel/crypto/AES_generic.ko:
    内核/驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/VPSS.ko:
    kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/video/ti81xx/tlc59108/tlc59108.ko:
    kernel/drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko:
    kernel/drivers/media/video/tvp7002.ko:
    kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvo.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvin.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/sb/sb.ko:
    kernel/net/IPv4/t隧道4.ko:
    kernel/net/ipv6/ipv6.ko:
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko:
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko:kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko:kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/ipv6/sit.ko:kernel/net/ipv4/tunnel4.ko kernel/net/ipv6/ipv6.ko

    从原始安装:

    updates/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx.ko:updates/net/mac80211/mac80211.ko updates/net/wireless/cfg80211.ko updates/compat/compat.ko
    updates/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx_spi.ko:updates/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx.ko updates/net/mac80211/mac802111.ko updates/net/wireless/cfg80211.ko updates/compat/compat/compat.ko
    updates/drivers/net/wireless/wl1251/wl1251.ko:updates/net/mac80211/mac80211.ko updates/compat/compat.ko updates/net/wireless/cfg80211.ko
    updates/drivers/net/wireless/wl1251/wl1251_spi.ko:updates/drivers/net/wireless/wl1251/wl1251.ko updates/net/mac80211/mac802111.ko updates/compat/compat.ko updates/net/wireless/cfg80211.ko
    updates/net/mac80211-mac80211-ko:updates/compat/compat.ko updates/net/wireless/cfg80211-ko
    updates/net/wireless/cfg80211-ko:
    updates/compat/compat.ko:
    kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvo.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvin.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/media/video/tvp7002.ko:
    kernel/drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko:
    kernel/drivers/sb/sb.ko:
    kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/vPSS/vPSS.ko
    kernel/drivers/video/ti81xx/tlc59108/tlc59108.ko:
    内核/驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/VPSS.ko:
    kernel/drivers/GPU/PVR/pvrsrvkm.ko:
    kernel/drivers/GPU/PVR/omaplfb.ko:kernel/drivers/video/ti81xx/VPSS/VPSS.ko kernel/drivers/GPU/PVR/pvrsrvkm.ko
    kernel/drivers/GPU/PVR/bufferclass_ti.ko:kernel/drivers/GPU/PVR/pvrsrvkm.ko
    kernel/drivers/dsp/cmemk.ko:
    kernel/drivers/dsp/syslink.ko:
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko:kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/ipv6/ipv6.ko:
    kernel/net/ipv6/sit.ko:kernel/net/ipv4/tunnel4.ko kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko:
    kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko:kernel/net/ipv6/ipv6.ko
    kernel/net/IPv4/t隧道4.ko:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使 syslink_clean

    建立 syslink

    进行 syslink_install

    cp 新的 syslink.ko

    如果已完成此操作、但仍有问题、请查看此帖子以获取更多建议:

    e2e.ti.com/.../140714.aspx

    BR
    玛格丽塔