This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:TI 网站"比较"选项卡上的 EMIF 滤波器。

Guru**** 2959850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664912/dra726-emif-filter-on-compare-tab-on-ti-web-site

器件型号:DRA726

您好!

我在 TI 网站上有一个关于比较功能的问题。

如您所知、客户可以在 TI 网站上比较每个处理器的功能、如下图所示。

我想问 一下" EMIF"滤波器。

如下图所示、与 AM57xx 相比、没有"EMIF"滤波器。 它只是"DRAM"滤波器。

但是、与 DRA/TDA 器件相比、有"EMIF"滤波器。 请参阅以下内容。

"EMIF"和"DRAM"滤波器有何区别?

然后、请参阅下图。

当我为 DDR3/3L 选择"EMIF"滤波器时、所选器件只是之前26个器件中的一个器件。

为什么选择的器件会减少? 我认为上述"EMIF"和"DRAM"条件相同。

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    我已将您的问题转交给 DDR 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    我相信"EMIF"滤波器指定器件上存在多少个 DDR 控制器。 一些器件具有1个32位控制器、而另一些器件具有2个32位控制器。 我不清楚为什么"EMIF"下显示"DDR3"和"DDR3L"、并且正在尝试跟进这一点。

    对于"DRAM"滤波器、应指定器件可连接的 DDR 存储器的类型和速度等级。

    请告诉我们这是否有助于澄清您的问题。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin San:

    感谢你的答复。

    我了解您对 EMIF 滤波器的解释。
    如果您发现 DDR3和 DDR3L 显示在 EMIF 下的原因、请告诉我。

    此致、
    Michi