This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:应用程序无法从 nandflash 引导

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662627/tms320c6748-application-cannot-boot-from-nandflash

器件型号:TMS320C6748

DSP:TMS320C6748EZWTD4,闪存:S34ML01G200BHV00,DDR:AS4C64M16D2A-25BIN

2. 在 CCS 7.4中工作

3.闪存

  

在调试模式下工作正常


5.闪存至 nand 闪存一切看起来都正常







6. 更改 boot7..0]= 00001110,并打开电源,但 uart2不起作用,PC 无法接收任何内容

问题是什么?

7.DDR 正常、GEL 为 C6748_LCDK.gel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有几个因素可能会导致此问题。 请回答以下问题、以便我们更好地了解问题

    1.让您使用引导加载程序应用手册中的限制和约束部分检查并确认 NAND 器件与 ROM 引导加载程序兼容。 同时确认
    www.ti.com/.../spraat2f.pdf

    2.您是否使用已知良好的平台(如 LCDK 平台)测试了此映像。 该平台使用与 ONFI 兼容的16位 Micron NAND。

    3.当引导失败时,请连接至 DSP 并检查程序计数器的值,以查看 ROM 代码是否已退出应用程序或仍是 ROM 代码中的问题。 您可以运行调试 GEL 文件并查看系统状态:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x_Debug_Gel_Files

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIP 开关方向我反转、现在所有问题都已解决!
    非常感谢!