This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DVSDK 安装问题-文件系统 tarball 不存在。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666874/dvsdk-setup-issue--filesystem-tarball-not-present

我从以下网站下载了 TMS DVSDK 4.03并在虚拟 Ubuntu 10.04设备上运行。

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dvsdk/DVSDK_4_00/latest/index_FDS.html

当我运行它时、它创建了一个名为 ti-dvsdk_dm3730-evm_04_03_00_06的目录、软件开发人员指南告诉我输入并运行`setup.sh`。 但是、当我运行`setup.sh`时、我得到了以下错误:  

Ls:无法访问./bin/../filesystem/??sdk rootfs*。tar.gz:无此类文件或目录

我知道这意味着它尝试找到文件、但它没有找到。 我尝试通过谷歌搜索找到该文件、但找不到任何内容。 是否有地方可以下载丢失的 tarball?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您在论坛中搜索类似问题。 DVSDK 是一个成熟的软件版本。 我不认为文件系统丢失。 请检查您的设置

    谢谢你
    Cesar