This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:更改 HDMI 分辨率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663483/tmdsevm572x-changing-hdmi-resolution

器件型号:TMDSEVM572X

您好!

我正在使用 ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.01.00.06。 我需要将 HDMI 分辨率更改为1920x1080并停止 LCD 显示。 我已尝试设置

  1. 内核 bootargs 'omapdss.def_disp'、'omapfb.mode'
  2. 'omapdrm.Displays=1'
  3. modetest -s
  4. 使用 WM 命令更改了大小
  5. setprop hw.hdmi.resolution  

但什么也不起作用。 在 Linux 中、停止 LCD 显示"/etc/init.d/weston stop"起作用。 在 Android 中是否有任何命令可执行?

请帮助我解决此问题。

谢谢。