This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:'MD'和'imi'命令之间的区别

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665197/linux-difference-between-md-and-imi-commands

为什么使用时 cmd 'md'加载地址为00800080,但 使用时 cmd 'imi'->80008000 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasyl、

    使用 md.b 0x82000000 40命令、您将了解原因。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发出  md.b 0x82000000 40 命令并得到:  

    但仍然 无法理解为什么会有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上已执行的 MD 0x82000000 10和 MD.b 0x82000000 40命令的两个屏幕截图、我将向您解释这两者之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个屏幕截图不是来自相同的运行。 在不重新启动电路板的情况下拍摄屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅更新后的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们获取地址0x82000000 (即5e1f0d6f)的前16个值、然后在字节模式下存储器显示相同地址时、数据会反向为6F 0d 1f 5e。 遵循相同的逻辑00800080将变为80 00 80 00、这与所示的 imi 命令的值相同、并且它们匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在是很清楚的。 非常感谢您的帮助!