This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:HX-8328显示驱动程序支持

Guru**** 2961510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663306/linux-am3358-hx-8328-display-driver-support

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TFP410

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 AM335x-EVM 板、并希望为 Himax Hx-8238 LCD 开发新的显示驱动程序。 我用 Hx-8238触摸屏替换了 am335-EVM 板上的主触摸屏。 在没有任何软件更改的情况下、在电路板上电后、我可以在新的 LCD 上看到一些失真的图片和文本。 这证明硬件更改良好。

我在 e2e 论坛上搜索并找到以下帖子:

http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/655526/2407874?keyMatch=himax&tisearch=Search-EN-Everything。 

从这篇文章中、我得到 了一个使用 ftft 的解决方案

https://github.com/notro/fbtft。

根据 TI Wiki http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_LCD_Controller_User_Guide。 

fbdev 显示驱动程序 目前已停产(自 ti-linux-3.14.y 起)、不再进行主动维护。 请  改用 LCDC DRM 驱动程序。  

我想知道 最新的处理器 SDK 是否支持上述 ftft 驱动程序?  

另一个问题是如何使用 LCDC DRM 驱动程序来开发 Hx-8238器件的驱动程序?  

是否有人可以为我提供上述两个问题的说明或参考代码?

感谢您的观看!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK 不支持 Fbtft 驱动程序。 请检查 drivers\GPU \DRM\bridge 中的 ti-tfp410驱动程序、drivers\GPU \DRM\tilcdc 中的 tilcdc_panel 和 tilcdc_tfp410。 此外、检查 DTS 文件以了解面板设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们还没有基于 DRM 的参考面板驱动程序示例。 它可能在2018年第3季度发布的 PLSDK 中提供。

    请勿参阅 tfp410 drivers\GPU \DRM\tilcdc。 相反、请参阅 drivers\GPU \DRM\bridge 中的 ti-tfp410驱动程序。 如果您的面板不需要任何软件编程、那么您可以使用现有的 tilcdc_panel.c、如 drivers\GPU \drm\tilcdc 中所示。 您只需处理 DTS 文件中的程序计时。