This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:DM388摄像机入门套件 eGeGLE 文件未打开/损坏

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665741/tmdscsk388-dm388-camera-starter-kit-eagle-files-are-not-opening-corrupted

器件型号:TMDSCSK388

我正在尝试打开作为 TMDSCSK388参考设计(修订版 A)和 TMDSCSKCC 参考设计(修订版 A)一部分的 Eagle 开发板文件、两者都返回错误:

负载 /sprr247a/Layout/MS_TI_CSK_TMDSCSKCC_BRD_PRDN_REVA.brd……

错误:

第1行、第1列:需要开始标记。

我正在使用 Autodesk Eagle 8.3.1版。 我还尝试使用 CadSoft EAGLE 版本7.6.0打开它、但出现同样的错误。

我的行为是否不正确或 TI 服务器上的文件是否损坏? 如果是、如何获得未损坏的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以尝试使用 Cadence 查看器查看它们吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 Cadence 查看器中打开它们。 那么、我无法在可以编辑电路板/原理图的程序中打开这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵?  


    我需要尽快得到答复。 我需要知道我是否需要手动复制原理图、或者是否有某种方式来编辑 TI 提供的文件。