This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:COL 信号的 SORTE 协议使用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666299/tmdxidk5718-sorte-protocol-usage-of-col-signal

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件:AM5716

你(们)好

我很想在 AM5716处理器上使用 SORTE 协议。
因为我们在 PRU 以太网接口的"COL"信号布线方面遇到困难
(使用 COL 输入与其他重要功能相冲突)、我想知道 COL 是否存在
SORTE 协议使用输入?

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    COL 信号不用于 SORTE。 以太网 I/F 以全双工、100Mbps 的速率进行链接。

    此致、
    Garrett