This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:Omapl138人脸检测演示的超晚响应

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666103/tmdslcdk138-very-late-response-of-face-detection-demo-of-omapl138

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 OMAP-L138

大家好

这是为了通知我们、我们正在 OMAP L138 LCDK 开发板上的 DRDO 下执行我们的最后一年的 BLE"项目。  

我们成功运行人脸检测演示并在监视器上查看输出。  

我们使用独立仿真器 XDS110和 CCS7。

但主要问题是、加载并恢复.out 文件后、监视器上的输出将在大约45分钟后到达。

为什么它会这么晚??

我有第二个问题:

由于我们的项目主要是通过复合输入捕获图像并进行存储、因此我们需要修改代码以满足我们的要求。

在代码中有各种地址和寄存器。 请所有人指导如何开始对 OMAPL138进行编码、或者至少在特定的数据表中找到代码中使用的寄存器和地址。

请尽快提出建议

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 希望尽快做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asmita、

    以下主题中讨论了类似的问题。

    请查看它是否可以解决您的问题。 如果不是、只需在此处发布回复并告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用用户="Sahin Okur"]

    您好、Asmita、

    以下主题中讨论了类似的问题。

    运行 facetect 演示时出现问题

    TI E2E 社区
    大家好、TI 支持团队、 我刚刚购买了 OMAPL138 LCDK、我正在尝试运行 facetect 演示。 不幸的是,它没有发挥作用,任何形式的帮助都将是非常感激的。 我已安装 CCSv5.3和 SYS/BIOS 6.33,并且正在使用...

    运行 facetect 演示时出现问题

    TI E2E 社区
    大家好、TI 支持团队、 我刚刚购买了 OMAPL138 LCDK、我正在尝试运行 facetect 演示。 不幸的是,它没有发挥作用,任何形式的帮助都将是非常感激的。 我已安装 CCSv5.3和 SYS/BIOS 6.33,并且正在使用...

    请查看它是否可以解决您的问题。 如果不是、只需在此处发布回复并告知我们。

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢萨欣·奥库尔爵士的回应。
    我想通知一下、我不会因为摄像机输入类型而遇到问题、因为我的是 NTSC 格式。

    上面我已经发布了几个其他问题、您如何知道必须找到哪个寄存器值。 我浏览了 OMAP 的数据集、但我没有找到寄存器。
    如果我想从头开始为 OMAP 编写代码,应该如何开始以及从何处开始。
    请答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asmita、

    您将需要参阅 OMAP-L138技术参考手册: