This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:数字权限管理支持

Guru**** 2996310 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666192/linux-am3352-digital-rights-management-support

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好,先生

我们使用 AM3352与 Linux 进行开发。 我们希望支持 DRM 功能。(无线存储)

AM3352是否支持 DRM 功能?   如果是、 如何启用此功能?  

感谢您的回复。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI 专家

    您能就此问题提供建议吗?

    还是 AM3352可以通过软件方法支持 DRM?


    请提供建议

    谢谢

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队正在对此进行调查。 当有反馈时、他们将在此处作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    AM335x 具有加密加速器、高级软件可以使用这些加速器来实现 DRM。 除此之外、还需要构建软件实现。 TI SDK 不包含对此功能的任何支持。