This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Exeternal MP4解码器

Guru**** 2962510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664355/exeternal-mp4-decoder

主题中讨论的其他器件:AM5708

尊敬的团队:

请问我们是否有外部 MP4解码器? 我不确定这是否是正确的论坛、如果不是、请您帮助我直接访问正确的论坛。 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "外部"是什么意思? 请提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser:

    感谢您的回复。 我的客户使用 TM4C1290来驱动 LCD 面板(800x480)。 他们可能需要在将来播放视频、他们不确定 TM4C1290是否可以支持。 因此、它们 是针对 MP4解码器的单芯片解决方案调查。 我们有这种 IC 吗? 再次感谢你。

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们可以查看 Sitara 处理器系列: www.ti.com/.../overview.html 我还通知了工厂团队、以防他们提出更多建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly、
    请检查 AM5708/18/28...它们都支持 MPEG4解码和编码(1080p60)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser 和 Rogerio:

    感谢你的帮助。 客户似乎需要使用处理器来执行 MPEG4解码器、我对吗?

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    我从处理器角度回答了...

    您也可以访问 TI.com 并通过在搜索框中输入应用程序来搜索建议。 它可以带来如下结果:

    但愿这对您有所帮助。