This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:最低 BOM

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665644/am3352-minimal-bom

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:AM5718、

您好!
客户 对 AM3352 AM AM5718感兴趣。 他要求最小的 BOM (PMIC、无源元件...) 来判断整个系统的成本。 您有这样的 BOM 吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    据我所知、我们只有与 EVM 板和参考设计相关的 BOM。 我也要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您获取 EVM 的 BOM (或原理图)并标记所需的组件、也会有所帮助。

    Thx、此致 Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、
    根据客户用例、AM335x 至少可以使用4个 PMIC。 除了可用的 EVM 之外、我建议阅读我们的文档、帮助客户了解每个 MPU 所需的内容、并阅读原理图检查列表(您可以在产品文件夹的"技术文档"选项卡的"应用手册"部分找到当前链接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rogerio、
    我们强制客户自行搜索此信息是不可接受的。 我们可能会失去业务。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger

    您可能非常清楚、SoC 是满足一组所需功能的终端系统的组件之一。 任何处理器的基本最低要求都是电源、时钟和复位。 同样、电源连接、时钟和复位的复杂性也因系统需求和要求而有很大差异。 例如、在 AM335x 上、如果您希望在过驱条件下运行、即 OPP 高于 OPP 标称值、则需要将 VDD_MPU 和 VDD_CORE 分开。 根据系统中的外设接口、您可能需要1.8V 或3.3V 或两者。 如果您选择了 DDR、则如果 DDR 类型为 DDR3或 DDR3L、则可能需要单独的电源。 无源器件相应地扩展。

    简而言之、我们的 EVM 或电路板设计强调客户使用我们的处理器能够实现的所有创造性可能性是不切实际的。 如有必要、您还可以利用提供的 TI 设计库。

    为了解决您在此处发布的问题:
    -具体说明此处需要哪些系统构建块?
    -提到 BOM 时、您是考虑优化电源解决方案还是考虑内存、连接等其他外设
    -您是否有要审核的建议?

    上述方法的最佳方法是直接与工厂进行对话。 我还将与您单独联系、进一步讨论这一点。

    此致、Siva