This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何访问 OMX 中的 DECODE_DISPLAY 示例帧?

Guru**** 3019540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666222/linux-tms320dm8168-how-can-access-the-frame-of-decode_display-example-in-omx

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好,

我正在使用 decode_displecy 示例,现在我想知道如何访问此示例的帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在客户端通过 EBD 或 FBD 回调访问帧。
    有关更多信息、请参阅 OMX 用户指南。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我该怎么做?
    我阅读了越来越多的 OMX 用户指南! 但我找不到任何东西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查这些回调。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问此链接 :e2e.ti.com/.../426680

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是玛格丽塔?!
    您始终将此链接发送给我!!

    我给这个人发了电子邮件!!
    我对这个链接非常困惑!
    请你解释一下!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读以下行:
    "
    TI 已完成 DM816x 和 DM64x 器件的 RDK 和 EZSDK 软件开发。 TI 不再计划更新此软件以进行错误修复或增强功能。

    –有关此软件的任何详细软件支持、错误修复或增强功能,请联系下面推荐的任何合作伙伴。 他们拥有丰富的 DM816x 和 DM64x 软件专业知识(包括 RDK 和 EZSDK)和系统经验。 "

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以,
    这些行显示了上面链接中提到的 TI 员工获取资金并提供顾问? 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我不知道这个。

    但是、我建议您检查用于 FillBufferDone 和 EmptyBufferDone 的 decode_display ilclient 本身。
    在 OMX 用户指南中、有一个数据流图第76、77页。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔