This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:GPIO 引脚多路复用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665875/am5718-gpio-pinmux

器件型号:AM5718

您好!

         如何在 pinmux 工具中配置12个 GPIO?

提前感谢、

此致、

岐山 Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 pinmux 工具用户指南:
    processors.wiki.ti.com/.../TI_PinMux_Tool
    它提供了如何使用该工具的信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    感谢您的回复、
    我看到了该指南。
    我的问题是、每当我尝试仅分配一个引脚时、都会分配所有引脚。
    我只想配置1个引脚。
    我该怎么做?

    谢谢您的回答、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 pinmux 工具的屏幕截图(来自 ti cloud):

    如您所见、我仅配置了 GPIO0_2、因此在引脚布局(图片右下角)中、仅配置了一个引脚(请参阅引脚布局中的绿点)。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢 Yordan。
    工作正常。
    我应该为 am5718板的外设接口选择什么?

    此致、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有 CSI2接口用于将摄像头连接到 AM5718器件。 它在 pinmux 工具中提供。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    再次感谢。
    我想使用4个模拟摄像机。
    如何配置它。
    只有2个 CSI2插图可用。
    平路机、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我应该配置什么来连接 JTAG 闪存器。
    谢谢、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读了 AM5718文档、请参阅:
    器件 TRM:www.ti.com/.../spruhz7g.pdf
    器件数据表: www.ti.com/.../am5718.pdf
    原理图检查清单: processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist
    硬件设计指南: processors.wiki.ti.com/.../AM57x_Hardware_Design_Guide

    此外、此链接 :www.ti.com/.../technicaldocuments 、其中包含许多其他材料、可帮助您开始使用处理器模块及其配置。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我已经检查了您的链接、但是我找不到我选择用于 JTAG 处理的特定外设。
    如果您对此有任何想法、请告诉我。
    谢谢、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件 TRM 的第34章片上调试支持: www.ti.com/.../spruhz7g.pdf
    此外、原理图检查清单中的第2.19节 JTAG 和 EMU: processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    感谢您重点介绍本主题。
    让我来澄清一下外设是 PCRM.没错 吗?

    谢谢、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRCM 表示电源、复位和时钟管理。 它不是控制 SoC 内部电源、时钟和复位的外设。 请花一些时间学习处理器、然后继续进行开发。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    实际上、我来自软件团队、我只想检查我们在项目中需要多少引脚。
    尽管我已经检查了用户指南、但我无法理解所有内容。
    您能否向我发送任何 user_guide、其中揭示了如何使用 pinmux 工具以及如何为接口类型选择外设。

    提前感谢、
    岐山 Patel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    最后、我为 JTAG 选择参数 DEBUGSS。
    谢谢、
    岐山 Patel。