This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:MCU 接口

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666606/am4376-interface-to-mcu

器件型号:AM4376

您好 Sitara 团队。

将 AM4376与 MCU 配合使用。

通信。 它更愿意以尽可能简单和快速的方式进行此操作。

想到3种情形:

SPI、高速且易于实施

2.内存总线(是否有用于简单实现的 Linux 驱动程序)?

3.双端口 RAM (是否有用于简单实现的 Linux 驱动程序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第二种和第三种情况可通过 GPMC 获得支持、在 Linux 中完全支持 GPMC。