This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:禁用 UART0上的调试控制台

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4372, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666263/linux-processor-sdk-am437x-disabling-debug-console-on-uart0

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:TPS65218、 AM4372、 TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

我们希望在 AM437x gp EVM 上将 UART0用于其他用途。

我尝试了以下操作:

已在 AM437X-gp-evm.dts 中注释此部件

/*
   选择{
      stdout-path = uart0;
   };
*

然后在 u-boot promt 中

setenv 控制台空

保存

在该 printenv 确实显示后再次启动时

console=null

但控制台输出仍然变为 uart0。 我还需要做什么吗?这是完全可能的吗?

叛徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Travers、您好!

    是否可以发布日志?

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、
    低于 printenv 和 dmesg 的输出
    U-Boot 2017.01-gc68ed086bd (2018年2月21日- 10:21:55 +0200)

    CPU:AM437X-HS 修订版1.2
    型号:TI AM437x GP EVM
    DRAM:2GiB
    PMIC:TPS65218
    NAND:512 MiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    正在读取 uboot.env
    NET:cpsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    => pri
    arch = ARM
    args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=PARTUUID =${uuid}rw rootfstype=${mmcrootfstype}
    波特率=115200
    电路板= am43xx
    Board_name=AM43XHS
    Board_rev=1.5C
    Board_serial=18164P490041
    BOOT_FDT=尝试
    BOOT_FIT = 1
    bootcmd=if test ${boot_fit}-eq 1;然后运行 update_TO_fit;fi;运行 findfdt;运行 envboot;运行 mmcboot;运行 usbboot;运行 nandboot;
    BOOTDELAY=2
    bootdir=/boot
    bootenvfile=uEnv.txt
    BootFile=zImage
    BOOTM_SIZE=0x10000000
    bootpart=0:2
    bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript
    console=null
    CPU=armv7
    dfu_alt_info_eMMc=rawemmc raw 0 3751936;引导部分1;rootfs 部分1 2;mlo fat 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x1000;u-env.raw 0x1300 0x200;spl-os-args.raw 0x1500;spl-op-args.op-args.0xspl 0x1500
    dfu_alt_info_mmc=boot part 0 1;rootfs part 0 2;mlo fat 0 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x1000;u-env.raw 0x1300 0x200;spl-os-args.raw 0x1500 0x1500;spl-os-image.raw 0x1700。raw 0x1700
    dfu_alt_info_qspi=u-boot.bin raw 0x0 0x080000;u-boot.backup raw 0x080000 0x080000;u-boot-spl-OS raw 0x100000 0x010000;u-boot-env raw 0x110000 0x010000;u-boot-env.backup raw 内核0x120000 0x010000;raw 00
    dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0x4000000;fdt ram 0x80f80000 0x80000;ramdisk ram 0x81000000 0x4000000
    DFU_bufsiz=0x10000
    envboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果运行 loadbootscript;然后运行 bootscript;否则运行 loadbootenv;然后从${bootenvfile}回显已加载的 env;运行 impor;
    eth1addr=b0:d5:cc:43:bf:3a
    ethact=cpsw
    ethaddr=b0:d5:cc:43:bf:38
    FDT_addr_r=0x88000000
    fdtaddr=0x88000000
    fdtcontrolladdr=f9f0ec98
    fdtfile=未定义
    findfdt=if test $board_name = AM43EPOS;then setenv fdtfile am43x-epos-evm.dtb;fi;if test $board_name = AM43_GP;then setenv fdtfile AM437X-gp-evm.dtb;fi;if test $board_name = AM43XHx_setS;then setenv
    finduuid=part uuid MMC ${bootpart}uuid
    fit_bootfile=fitImage
    fit_loadaddr=0x87000000
    importbootenv=echo 从 MMC${mmcdev}导入环境...;env 导入-t ${loadaddr}${filesize}
    kernel_addr_r=0x82000000
    loadaddr=0x82000000
    loadbootenv=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}${bootenvfile}
    loadbootscript=load MMC ${mmcdev}${loadaddr}boot.scr
    loadfdt=load ${devtype}${bootpart}${fdtaddr}${bootdir}/${fdtfile}
    loadfit=run args_mmc;bootm ${loadaddr}#${fdtfile};
    loadimage=load ${devtype}${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}
    loadramdisk=load ${devtype}${devnum}${rdaddr}ramdisk.gz
    MEM=2031616k
    mmcboot=mmc dev ${mmcdev};setenv devnum ${mmcdev};setenv devtype MMC;如果 MMC 重新扫描;然后回显器件${mmcdev}上的 SD/MMC;如果运行 loadimage;然后测试${boot_fit}-eq 1;然后运行 loadfit;否则;
    mmcdev=0
    mmclaros=run args_mmc;如果测试${boot_FDT}= yes ||测试${boot_FDT}=试用;如果运行 loadfdt;则 bootz ${loadaddr}-${fdtaddr};否则测试${boot_FDT}=试用;然后是 bootz;否则、回显警告:无法 l;
    mmcrootfstype=ext4 rootwait
    mtdds=nand0=nand.0
    mtdparts=mtdparts=nand.0:256k (NAND.SPL)、256k (NAND.SPL.Backup1)、256k (NAND.NANT.Backup2)、256k (NAND.SPL.backup3)、512k (NAND.u-boot-spl)、1m (NAND.u-boot)、256k (NAND-引导)、256k (NAND-引导)、256k.v-env-v-v-enu.7r (v-enu.enu.env-boot)、
    nandargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${nandroot}rootfstypy=${nandrootfstype}
    nandboot=echo Booting from nand ...;运行 nandargs;nand read ${fdtaddr}nand.u-boot-spl-OS;nand read ${loadaddr}NAND.kernel;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    nandroot=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、4096
    nandrootfstype=ubifs rootwait=1
    netargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP
    netboot=echo Booting from network...;setenv autoload no;dhcp;run netloadimage;run netloadfdt; 运行 netargs;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    netloadfdt=tftp ${fdtaddr}${fdtfile}
    netloadimage=tftp ${loadaddr}${bootfile}
    nfsopts=nolock
    partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_gppt_rootfs}
    pxefile_addr_r=0x80100000
    ramargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${ramroot}rootfstypy=${ramrootfstype}
    ramdisk_addr_r=0x88080000
    ramroot=/dev/ram0 rw
    ramrootfstype=ext2
    读数地址= 0x88080000
    rootpath=/export/rootfs
    脚本地址=0x80000000
    SoC=am33xx
    static_ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off
    stderr=串行@44e09000
    stdin =串行@44e09000
    stdout=串行@44e09000
    update_TO_fit=setenv loadaddr ${fit_loadaddr};setenv 引导文件${fit_bootfile}
    usbargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${usbroot}rootfstypy=${usbrootfststype}
    usbboot=setenv devnum ${usbdev};setenv devtype USB;USB start ${usbdev};如果 USB dev ${usbdev};则运行 loadbootenv;然后从${bootenv}回显加载的环境;运行 importbootenv;fi;如果 test -n $uenvi
    usbdev=0
    USBnet_devaddr=b0:d5:cc:43:bf:3a
    usbroot=/dev/sda2 rw
    usbrootfstype=ext4 rootwait
    供应商= TI
    ver = U-Boot 2017.01-gc68ed086bd (2018年2月21日- 10:21:55 +0200)

    环境大小:5883/65532字节


    dmesg

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.69-g89d085d1a4 (travers@travers-Latitude-7480)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#2挤占 Wed Febe 21:27:54 SAST 2018
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc09A]修订版10 (ARMv7)、CR=10c53c7d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]、共个:FDT:机器模型:TI AM437x GP EVM
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0xfcc00000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上总计:516095
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c0c463cc、node_mem_map eedf9000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1728页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:196608页、LIFO 批处理:31
    [0.000000] HIGHMEM 区域:319487页、LIFO 批处理:31
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM437x ES1.2 (SGX NEON)
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:514367
    [0.000000]内核命令行:console=null root=PARTUUID =bc874514-02 RW rootfstype=ext4等待
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1984116K/2064380K 可用(7168K 内核代码、290K rwdata、2432K rodata、1024K init、281K BSS、 31112K 保留、49152K CMA 保留、1228796K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 KB)
    [0.000000] init:0xc0b00000 - 0xc0c00000 (1024KB)
    [0.000000] .data:0xc0c00000 - 0xc0c48b28 (291KB)
    [0.000000] .bss:0xc0c48b28 - 0xc0c8f1f4 (282 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] L2C:平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
    [0.000000] L2C:DT/平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
    [0.000000] L2C-310支持 Cortex-A9的早期 BRESP
    [0.000000] OMAP L2C310:ROM 不支持电源控制设置
    [0.000000] L2C-310动态时钟门控禁用、待机模式禁用
    [0.000000]启用了 L2C-310高速缓存控制器、16路、256 KB
    [0.000000] L2C-310:cache_ID 0x410000c9、AUX_CTRL 0x4e430000
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000014] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000033]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000043] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000488]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000498] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000918]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000958]校准延迟环路... 1594.16茂物剪(lpj=7970816)
    [0.090201] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.090328]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.090342] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.091155] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.09515]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.092364] EFI 服务将不可用。
    [0.093251] devtmpfs:已初始化
    [0.107133] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本9修订版4
    [0.107474]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.107498] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.111048] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.112251] NET:注册协议系列16.
    [0.113684] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.220209]空闲:使用调速器梯
    [0.250198]空闲:使用调速器菜单
    [0.252212]------ [在此处剪切]-----
    [0.252255]警告:CPU:0 PID:1、位于/home/travers/dev2/arago/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am437x-hs-evm/kernel-source/drivers/bus/omap_l3_noc.c:147 L3_INTERRUPT_Handlec
    [0.252267] 440000.OCP:L3自定义错误:主控 M2 (64位)目标 GPMC (读取):调试访问期间用户模式下的数据访问
    [0.252275]链接的模块:
    [0.252293] CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.9.69-g89d085d1a4 #2
    [0.253301]硬件名称:通用 AM43 (平展器件树)
    [0.252307]背迹:
    [0.252341][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.252353] r7:00000009 R6:00000000 R5:c09bd598 R4:ee8639a0
    [0.252375][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [0.252391][ ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xe8/0x100)
    [0.252404][ ](__warn)从[ ](WARN_RASPH_FMt+0x40/0x48)
    [0.252416] R9:00000007 R8:ee922710 r7:c09bd6e0 R6:00000002 R5:c09bd4c4 R4:c09bd568
    [0.252430][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x36c)
    [0.252439] r3:ee922540 r2:c09bd568
    [0.252445] R4:80080003
    [0.252464][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](__Handle_IRQ_EVENT_percup+b0x4/0x144)
    [0.252477] R10:c0c479f0 R9:ee90d400 R8:00000015 r7:ee863ac4 R6:00000000 R5:ee90d400
    [0.252483] R4:ee922ac0
    [0.252495][ ](_handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x24/0x60)
    [0.252507] R10:ee90d410 R9:ee862000 R8:ee808000 r7:00000000 R6:00000000 R5:ee90d400
    [0.252513] R4:ee90d400
    [0.252525][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x64/0x90)
    [0.252533] R5:c0c08208 R4:ee90d400
    [0.2550][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x200)
    [0.252557] R5:c0c08208 R4:ee90d400
    [0.252570][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [0.252579] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000015 R4:c0c1f490
    [0.252591][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x5c/b0)
    [0.252603][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x6c)
    [0.252616] R9:ee862000 R8:fa241100 r7:fa240100 R6:ee863b78 R5:fa24010c R4:c0c02c14
    [0.252628][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x6c/0xa8)
    [0.252636]异常堆栈(0xee863b78至0xee863bc0)
    [0.252645] 3b60: ee90d400 ee922ac0
    [0.252657] 3b80:00000000 EE922ac0 ee90d400 00000015 60000013 ee90d438 00000000
    [0.252669] 3ba0:ee90d410 ee863bfc ee863bc8 ee863bc8 c016d000 c016d010 60000013 ffffff
    [0.25261] R9:ee862000 R8:ee90d438 r7:ee863bac R6:ffff R5:60000013 R4:c016d010
    [0.252695][ ](_setup_IRQ)、来自[ ](REQUEST_threaded_IRQ+0xf0/0x190)
    [0.252707] R10:ee90d410 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000015 R6:ee90d400 R5:00000000
    [0.252713] R4:ee922ac0
    [0.252728][ ](REQUEST_threaded_IRQ)来自[ ](devm_request_threaded_IRQ+0x68/0xac)
    [0.252740] R10:00000002 R9:ee924210 R8:00000000 r7:c03f4344 R6:00000015 R5:ee922710
    [0.252747] R4:ee922a90 R3:00000000
    [0.252761][ ](devm_request_threaded_IRQ)、来自[ ](OMA_L3_PROBLE+0x1e4/0x280)
    [0.252772] R9:ee924210 R8:c0c7d6e4 r7:ee922714 R6:00000004 R5:ee922710 R4:00000000
    [0.252789][ ](OMA_L3_PROBE)、来自[ ](platform_drv_probe +0x58/b8)
    [0.252801] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:fffdfb R6:c0c1f7ec R5:fffffffffffffled
    [0.252807] R4:ee924210
    [0.252830][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x208/0x2d0)
    [0.252840] r7:c0c1f7ec r6:00000000 r5:c0c84d08 r4:ee924210
    [0.252855][ ](driver_probe_device)从[ ](__DEVICE_ATE_DRIVER+0xa0/0xd4)
    [0.252866] R9:00000000 R8:c0c84ce4 r7:00000001 R6:ee924210 R5:ee863d38 R4:c0c1f7ec
    [0.252881][ ](_device_attach_driver)、来自[ ](BUS_TO_EASE_DRV+0x68/0x9C)
    [0.252891] r7:00000001 R6:c0522c14 R5:ee863d38 R4:00000000
    [0.252904][ ](bus_for_each _drv)从[ ](_DEVICE_ATT+b8/0x11c)
    [0.252913] R6:c0c31798 R5:ee924244 R4:ee924210
    [0.252927][ ](_device_attach)从[ ](DEVICE_INPLET_PROBE +0x14/0x18)
    [0.252937] r7:00000000 R6:c0c31798 R5:ee924210 R4:ee924218
    [0.252951][ ](DEVICE_INTERY_PROBE)从[ ](BUS_PROBLE_DEVICE_0x8c/0x94)
    [0.252965][ ](bus_probe_device)、来自[ ](DEVICE_ADD+0x3FC/0x588)
    [0.252974] r7:00000000 R6:ee924210 R5:c0c31610 R4:ee924218
    [0.252993][ ](device_add)从[ ](OD_DEVICE_ADD+0x38/0x40)
    [0.253005] R10:00000000 R9:c0b43298 R8:00000000 r7:00000000 R6:ee924210 R5:eed1108
    [0.253012] R4:ee924200
    [0.253025][ ](of _device_add)从[ ](of _platform_device_create_pdata+0x94/0xd8)
    [0.253039][ ](of _platform_device_create_pdata)从[ ](of_platform_bus_create+0xf4/0x1fc)
    [0.253048] r7:00000001 R6:c0b3f46c R5:00000000 R4:eed1108
    [0.253061][ ](of 平台总线创建)、来自[ ](of _平台_填充+0x74/0xe0)
    [0.253073] R10:00000001 R9:00000000 R8:c0b3f46c r7:c0b43298 R6:00000000 R5:eedec48
    [0.253079] R4:eed1108
    [0.253103][ ](for_platform_populate)从[ ](pdata_quirks_init+0x74/0x88)
    [0.253115] R10:00000000 R9:c0b0061c R8:000000bb r7:c0b3b824 R6:c0b4aad0 R5:ffe000
    [0.253121] R4:c0b43298
    [0.253134][ ](pdata_quirks_init)、来自[ ](OMAP-general_init+0x1c/0x24)
    [0.253142] R5:ffe000 R4:c0b0380c
    [0.253165][ ](OMA_general_init)、来自[ ](customer_machine+0x28/0x30)
    [0.253179][ ](customize_machine)从[ ](do_one _initcall+0x4c/0x178)
    [0.253193][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable + 0x13c/0x1cc)
    [0.253205] R10:00000004 R9:c0b0061c R8:000000bb r7:c0b3b824 R6:c0b4aad0 R5:c0c48b40
    [0.253211] R4:c0c48b40
    [0.253235][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0x110)
    [0.253247] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c07d1244
    [0.253253] R4:00000000
    [0.253267][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x24)
    [0.253275] R5:c07d1244 R4:00000000
    [0.253288]-[结束线迹 ebe409b7ff83ac6e ]---
    [0.257958] OMAP_GPIO 44e07000.GPIO:找不到节点/OCP@44000000 /L4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/GPIO0_Pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.258475] GPIO gpiochip0:(GPIO):添加了 GPIO chardev (254:0)
    [0.258815] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 0至31:gpiochip0 (GPIO)
    [0.260007] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.260875] GPIO gpiochip1:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:1)
    [0.261180] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了32至63的 GPIO:gpiochip1 (GPIO)
    [0.262875] GPIO gpiochip2:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:2)
    [0.263241] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了64至95的 GPIO:gpiochip2 (GPIO)
    [0.264878] OMAP-GPIO 48320.GPIO:找不到节点/OCP@44000000 /L4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/display_mux_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.269112] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/OCP@44000000 / L4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nand_flash_x8的 pctldev、延迟探针
    [0.274135]无 ATAG?
    [0.274164]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和1个观察点寄存器。
    [0.274176]硬件断点:最大观察点大小为4字节。
    [0.317913] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.318307] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-v3_3D[0]的"GPIO"属性
    [0.318731] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-mmcwl[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.322723] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/OCP@44000000 / L4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.322783] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/OCP@44000000/L4_wkup@44c0000000-SCM@210000/ pinmux@800/i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.322930]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.322983] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.323029] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.323037] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.323061] PTP 时钟支持已注册
    [0.32311] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.324071] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.324475]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.325631]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.3352222] NET:注册协议系列2.
    [0.336014] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.336097] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.336189] TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.33634] UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
    [0.336362] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
    [0.336511] NET:注册协议系列1.
    [0.336919] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.336934] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.336941] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.336947] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.336959] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.339478]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
    [0.345850] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.346700] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.346741]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.346750]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.346795] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.348444]退回:池大小:64页
    [0.348678]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246)
    [0.348693]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.348701]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.348838]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.352235] pinctrl-single 44e10800.pinmux:pA f9e10800处199个引脚、尺寸796
    [0.355308] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
    [0.355319] PWM 背光灯:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.355330] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.355336] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.355342] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.355350] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
    [0.355369]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.411039]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.413941] omap8250 44e09000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [0.414766] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000上的 ttyS0 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)为8250
    [0.415233] omap8250 481a6000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [0.416003] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)处的 ttyS3为8250
    [0.417559][DRM]已初始化
    [0.419028]使用虚拟稳压器、未找到4832a000.dss 电源 VDDA_VIDEO
    [0.419186] OMAP DSS 修订版2.0
    [0.419365] omapdss_dss 4832a000.dss:bound 4832a400.dispc (dispops dispc_component_ops)
    [0.420620]面板-dpi 显示:GPIO 查找以启用消费者功能
    [0.420629]面板-dpi 显示:使用设备树进行 GPIO 查找
    [0.420640] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.420647] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.420653]面板-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.420660]面板-dpi 显示:查找 GPIO 启用失败
    [0.420667] Panel-dpi 显示:用于消费者重置的 GPIO 查找
    [0.420672]面板-dpi 显示:使用设备树进行 GPIO 查找
    [0.420678] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/display[0]的'set-gpio'属性
    [0.420684] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/display[0]的'resset-gpio'属性
    [0.420688] Panel-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.420694] panel-dpi display:查找 GPIO 重置失败
    [0.420706]显示电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [0.435097]返修:模块已加载
    [0.441707] loop:模块已加载
    [0.444364] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [0.515702] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [0.515722] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [0.516658] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [0.516684] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [0.517414] cpsw 4a100000以太网:检测到的 MACID = b0:D5:cc:43:bf:38
    [0.517547] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [0.519185] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [0.519517] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.521454] cputidle: enable-method 属性'ti、am4372'找到操作
    [0.522410] omap_hmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [0.522420] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.522467] omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [0.522722] omap_hsmmc 47810000.mmc:GPIO 查找消费类 CD
    [0.522730] OMAP_hsmmc 47810000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.522739] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/MMC@47810000[0]的'CD-GPIOs'属性
    [0.522747] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/MMC@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [0.522752] omap_hsmmc 47810000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.522759] omap_hsmmc 47810000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [0.522767] omap_hsmmc 47810000.mmc:GPIO 查找消费类 WP
    [0.522772] OMAP_hsmmc 47810000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.522778] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/MMC@47810000[0]的'WP-GPIOs'属性
    [0.522784] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/MMC@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [0.522789] OMAP_hsmmc 47810000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.522794] omap_hmc 47810000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [0.577486] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [0.582431] NET:注册协议系列10.
    [0.584014] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [0.586081] NET:注册协议系列17.
    [0.586400]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [0.586578] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [0.592760] omapdrm omapdrm.0:DMM 不可用、禁用 DMM 支持
    [0.593193][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [0.593206][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [0.657281]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x30
    [0.674022] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [0.697106] GPIO 线路119 (SelEMMCorNAND)硬根输出/低电平
    [0.697141] GPIO gpiochip3:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:3)
    [0.697481] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 96至127:gpiochip3 (GPIO)
    [0.699249] GPIO 线路136 (SelLCDorHDMI)硬接线输出/高电平
    [0.699275] GPIO gpiochip4:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:4)
    [0.699585] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 128至159:gpiochip4 (GPIO)
    [0.701012] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.701030] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.701056] gpiochip_find_base:找到510的新基座
    [0.701092] GPIO gpiochip5:(OMAP-GPMC):添加了 GPIO 特性(254:5)
    [0.701387] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip5 (OMAP-GPMC)上注册了 GPIO 510至511
    [0.702437] OMAP2-nand 80000.nand:GPIO 查找消费类 rb
    [0.702448] OMAP2-nand 80000.nand:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.702492] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/OCP@44000000 / GPMC@50000000/ n 和@0、0[0]的'rB-GPIO'属性-状态(0)
    [0.702695] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xdc
    [0.702708] nand:Micron MT29F4G08ABAEAWP
    [0.702719] nand:512 MiB、SLC、擦除大小:256 KiB、页面大小:4096、OOB 大小:224
    [0.702813]使用 OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW ECC 方案
    [0.702921]在 MTD 器件 OMAP2-nand.0上找到10个部件分区
    [0.702930]在"OMAP2-nand.0"上创建10个 MTD 分区:
    [0.702949] 0x000000000000-0x000000040000:“NAND.SPL”
    [0.704252] 0x000000040000-0x000000080000:“NAND.SPL.Backup1”
    [0.705326] 0x000000080000-0x0000000c0000:"NAND.SPL.Backup2"
    [0.706664] 0x0000000c0000-0x000000100000:“NAND.SPL.backup3”
    [0.707772] 0x000000100000-0x000000180000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [0.708887] 0x000000180000-0x000000280000:“NAND.u-boot”
    [0.709934] 0x000000280000-0x0000002c0000:“NAND.u-boot-env”
    [0.710977] 0x0000002c0000-0x300000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [0.711968] 0x000000300000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [0.713652] 0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [0.758363] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-VTT[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.801907(2009) OMAP-i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.803545] omap_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.12为100kHz
    [0.805243] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [0.805254] OMAP-hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.805306] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/OCP@44000000/MMC@48060000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [0.805322] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [0.805340] omap_hsmmc 48060000.mmc:GPIO 查找消费类 WP
    [0.805345] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.805352] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/MMC@48060000[0]的'WP-GPIOs'属性
    [0.805359] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/MMC@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [0.805365] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.805372] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [0.867188] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [0.868522] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [0.868560] ALSA 器件列表:
    [0.868576]未找到声卡。
    [0.868670]警告:无法打开初始控制台。
    [0.869136]正在等待根设备 PARTUUUUID=bc874514-02...
    [0.975003] mmc1:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [0.978664] mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [0.979812] mmcblk1:mmc1:AAAA SL08G 7.40 GiB
    [0.981925] mmcblk1:P1 P2 P3
    [1.003700]随机:快速初始化完成
    [1.11260] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [1.114613] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.114727] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.124554] devtmpfs:已安装
    [1.127001]释放未使用的内核内存:1024K
    [1.43314141] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [1.468800] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -ID)
    [1.469499] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [1.480797] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [1.952829] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [1.953535] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [1.953906] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [1.955216] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [1.956845] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [1.958146] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [2.000711] systemd[1]:已达到目标层。
    [2.085880] cryptodev:加载树外模块会影响内核。
    [2.096147] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [2.188382] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [2.876672] systemd-journale[111]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [4.296954] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [4.316748] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [4.403213] RTC rtc0:44e3e000。RTC:dev (253:0)
    [4.403249] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [4.540504] ov2659 0-0030:GPIO 查找消费类断电
    [4.540519] ov2659 0-0030:使用器件树进行 GPIO 查找
    [4.540530] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/i2c@44e0b000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIOs'属性
    [4.540536] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@44e0b000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIO'属性
    [4.540541] ov2659 0-0030:使用查找表进行 GPIO 查找
    [4.540549] ov2659 0-0030:查找 GPIO 断电失败
    [4.55191919] ov2659 0-0030:传感器检测失败(3030、0)
    [4.552350] ov2659 1-0030:GPIO 查找消费类断电
    [4.552359] ov2659 1-0030:使用器件树进行 GPIO 查找
    [4.552371] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000/i2c@4802a000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIOs'属性
    [4.552378] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000-ov2659@30[0]'的'Pwrdn-GPIO'属性
    [4.552384] ov2659 1-0030:使用查找表进行 GPIO 查找
    [4.552391] ov2659 1-0030:查找 GPIO 断电失败
    [4.579546] ov2659 1-0030:找到 OV2656传感器
    [4.661134] ov2659 1-0030:已注册 ov2659 1-0030传感器驱动器!!
    [4.6918] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [4.712899] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224296
    [4.713749] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [4.713884] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [4.730137] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/tlv320aic3106@1b[0]的'GPIO-reset'属性
    [4.875983] PIXcir_ts 1-005C:用于消费类设备的 GPIO 查找
    [4.875996] pixcir_ts 1-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [4.876010] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'attb-gpio'属性
    [4.876094] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'attb-GPIO'属性-状态(0)
    [4.876164]像素 cir_ts 1-005C:用于消费类复位的 GPIO 查找
    [4.876170]像素 cir_ts 1-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [4.876181] OF_GET_NAMED_Gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'Set-GPIOs'属性
    [4.876187] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'set-GPIO'属性
    [4.876192] pixcir_ts 1-005C:使用查找表进行 GPIO 查找
    [4.876199] pixcir_ts 1-005C:查找 GPIO 复位失败
    [4.876207] pixcir_ts 1-005C:用于消费者唤醒的 GPIO 查找
    [4.876212] pixcir_ts 1-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [4.876218] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'WAKE-GPIO'属性
    [4.876224 ] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'WAKE-GPIO'属性
    [4.876228]像素 cir_ts 1-005C:使用查找表进行 GPIO 查找
    [4.876234] pixcir_ts 1-005C:查找 GPIO 唤醒失败
    [4.876240]像素 cir_ts 1-005C:GPIO 查找以启用消费类产品
    [4.876245] PIXcir_ts 1-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [4.876251] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 /i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'ENABLE-GPIOs'属性
    [4.876256] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [4.876261] PIXcir_ts 1-005C:使用查找表进行 GPIO 查找
    [4.876266] pixcir_ts 1-005C:查找 GPIO 启用失败
    [4.911781]输入:像素 cir_tangoc、如/devices/platform/44000000.ocp/4802a000.i2c/i2c-1/1-005c/input/input0
    [4.941865] CAN 器件驱动程序接口
    [4.965007] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=fa1cc000、IRQ=153)
    [5.015069] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=154)
    [5.841397] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 修订版0.0上的硬件加速器
    [5.908748] OMAP-AES 53501000.AES:OMAP AES 硬件加速器修订版:0.1
    [5.921602] OMAP-AES 53501000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [6.023478] OMAP-DES 53701000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:0.33
    [6.043477] OMAP-DES 53701000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
    [6.870319] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [6.870348] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [6.870359] cpsw 4a100000.ethernet:ALE 表大小1024
    [6.968394] Micrel KSZ9031千兆 PHY 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动器[Micrel KSZ9031千兆位 PHY](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
    [7.011312] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [7.769307] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matri_keypad0[0]的'row-GPIO'属性-状态(0)
    [7.769344] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matri_keypad0[1]'的'row-GPIO'属性-状态(0)
    [7.769377] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/match_keypad0[2]'的'row-GPIO'属性-状态(0)
    [7.769392] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matri_keypad0[0]的'col-GPIO'属性-状态(0)
    [7.769415] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matri_keypad0[1]'的'col-GPIO'属性-状态(0)
    [7.769864]输入:Matrix_keypad0作为/devices/platform/matrix_keypad0/input/input1
    [7.981063] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [8.117413] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound0[0]的'sple-audio-card, hp-det-gpio'属性
    [8.117430] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound0[0]的'sple-audio-card、mic-det-gpio'属性
    [8.118825] ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [8.412094] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [8.521460] EXT4-FS (mmcblk1p3):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [8.639751] EXT4-FS (mmcblk1p3):恢复完成
    [8.639789] EXT4-FS (mmcblk1p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [12.166999] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制关闭
    [12.167107] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [12.709897] ti-pruss 54400000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [12.711330] IRQ: No IRQ domain found for /OCP@44000000/pruss_soc_bus@54426000/prusss@54400000/INTC@54420000!
    [12.711993] IRQ:找不到针对/OCP@44000000/pruss_SoC_bus@54426000/ prusss@54400000/INTC@5442000的 IRQ 域!
    [12.765160] ti-pruss 54440000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [12.777105] IRQ:找不到/OCP@44000000 / pruss_soc_bus@54426000/ prusss@54440000/INTC@54460000的 IRQ 域!
    [12.777750] IRQ:找不到/OCP@44000000 / pruss_soc_bus@54426000/ prusss@54440000/INTC@54460000的 IRQ 域!
    [13.094219] remoteproc remoteproc1:54434000.pru0可用
    [13.094312] PRU-rproc 54434000.pru0:PRU rproc 节点/OCP@44000000 /pruss_soc_bus@54426000/prusss@54400000/PRU@54434000探测成功
    [13.113053] remoteproc remoteproc2:54438000.pru1可用
    [13.113144] PRU-rproc 54438000.pru1:PRU rproc 节点/OCP@44000000 / pruss_bus@54426000/ prusss@54400000/PRU@54438000探测成功
    [13.113666] removeproc remoteproc3:54474000.pru0可用
    [13.113742] PRU-rproc 54474000.pru0:PRU rproc 节点/OCP@44000000 /pruss_bus@54426000/prusss@54440000/PRU@54474000探测成功
    [13.132251] remoteproc remoteproc4:54478000.pru1可用
    [13.132358] PRU-rproc 54478000.pru1:PRU rproc 节点/OCP@44000000 / pruss_bus@54426000/ prusss@54440000/PRU@54478000探测成功
    [13.210222] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [13.210825] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [13.212508] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [13.256747] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [13.256809] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [13.265403] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: HCC params 0x0238f06d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
    [13.265484] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: IRQ 260、IO 内存0x483d0000
    [13.270786] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [13.270810] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [13.270820] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [13.270830] USB USB1:制造商:Linux 4.9.69-g89d085d1a4 xhci-hcd
    [13.270840] USB USB1:序列号:xhci-hcd.3.auto
    [13.273218]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [13.274662]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [13.275273] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [13.275305] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [13.279345] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [13.279501] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [13.279516] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [13.279527] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [13.279537] USB USB2:制造商:Linux 4.9.69-g89d085d1a4 xhci-hcd
    [13.279546] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.3.auto
    [13.283279]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [13.283352]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [13.625789] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型低速 USB 器件编号2
    [13.803623] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=258A、idProduct=0001
    [13.803650] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
    [13.803661] USB 1-1:产品:USB 键盘
    [13.80361] USB 1-1:制造商:中国财富
    [13.878862]输入:华富 USB 键盘,如/devices/platform/44000000.ocp/483c0000.omap_dwc3/483d0000.usb/xhci-hcd.3.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:258A:0001.0001/输入/输入2
    [13.948723] hid-generic 0003:258A:0001.0001:输入:USB HID v1.10键盘[Sino H起来 的 USB 键盘](位于 usb-xhci-hcd.3.auto-1/input0上)
    [13.970801]输入:Sino WHOLK USB 键盘,如/devices/platform/44000000.ocp/483c0000.omap_dwc3/483d0000.usb/xhci-hcd.3.auto/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:258A:0001.0002/input/input3
    [14.036096] hid-generic 0003:258A:0001.0002:输入:USB HID v1.10设备[CHINO HOLESE USB 键盘](位于 usb-xhci-hcd.3.auto-1/input1上)
    [14.036241] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [14.036252] usbhid:USB HID 内核驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 U-Boot 中将控制台设置为空应停止在控制台上显示的内核消息。 稍后,您需要在内核的设备树中启用不同的控制台,然后在该控制台上将 Getty 切换到 SPAW,并使用 systemctl disable serial-getty@ttyS2.service 和 systemctl enable serial-getty@ttySX.service 禁用 ttyS2上的 f生 Getty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kemal、我仍然很幸运地将 uart0禁用为控制台。

    我已在 U-boot 中将控制台设置为空、并将 uart3的器件树文件更改为 stdout 而不是 uart0

       选择{
          stdout-path = uart3;
       };

    我已确认 U-boot 中的控制台为空

    BOOTM_SIZE=0x10000000                                                           
    bootpart=0:2                                                                    
    bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript    
    console=null                                                                    
    CPU=armv7   

    它仍会引导,并且登录输出到 ttyS0 (uart0)。 签发

    systemctl 禁用 serial-getty@ttyS0.servICE 和 systemctl 启用 serial-getty@ttyS3.servICE

    也没有什么不同。

    我的 EVM 是高安全性 HS 版本。 这会产生影响吗?

    提前感谢您的耐心

    叛徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、它现在正在工作。 EVM 需要进行下电上电