This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3mv:QSPI IOSET

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664690/tda3mv-qspi-ioset

器件型号:TDA3MV

您好!

我想确认 QSPI 的 IOSET 和交流时序。

TDA 3 MV 数据表7.13四通道串行外设接口(QSPI)中对其进行了如下描述。

----------
小心
仅当使用单个 IOSET 内的信号时、本节提供的 IO 时序才有效。 表7-25中定义了 IOSET。
----------

当我使用 QSPI 选择以下焊球(结合 IOSET 的焊球选择)时、请告诉我 TDA3x 的 QSPI 外设的行为方式。

qspi1_SCLK:C8
qspi1_rtclk:C14
qspi1_d0:B9
qspi1_D1:F10
qspi1_D2:A9
qspi1_D3:D10
qspi1_cs0:E10
qspi1_CS1:F15

在这种情况下、时钟模式0是否不可用(不能使用 Rtclk)?
无法满足 QSPI 交流时序?
当不满足时序要求时、规格是什么?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    表7-25列出了所有有效的 IOSET 组合。 有两个选项可供选择以符合建议:
    -1与上述相同的焊球和信号、不同之处在于:F13上应使用 qspi1_rtclk。 (IOSET3)
    -2与上述相同的焊球和信号、但不应使用 qspi1_CS1。 (IOSET1)

    此致、
    Lyuben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我刚刚收到了设计团队的其他反馈。 IOSET 组合似乎会更新、qspi1_CS1 (在焊球 F15上)将在所有 IOSET 组中可用。 目前仅包含在 IOSET3中。
    因此、您使用的焊球选择将处于有效的 IOSET 组中、因此不会出现任何问题。

    谢谢、
    Lyuben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lyuben、

    感谢您提供更多信息。

    换句话说、我认为它应该是下表(仅为 qspi1_CS1添加了焊球 F15)。

    没关系吗?

    我希望数据表将会被修改。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。

    谢谢、
    Lyuben。