This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:UART RTS 流控

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666563/am3358-uart-rts-flow-control

器件型号:AM3358

您好!

我目前正在使用 UART2来发送/接收工作正常的数据。 现在、对于一个特定的应用、也需要 RTS 信号(我在 U2/UART2_RTSN 中找到)、但我似乎无法使其在裸机应用中正常工作。 我目前所做的工作:

  • 引脚复用、将 CONTINL_PADCONF_LCD_DATA9 (0x44E108C4)设置为 |IEN OFF|MODE6 (0x1A)
  • 启用 UART 配置模式(REG_CONFIG_MODE_B = 0x00BF = SET)时、通过设置寄存器 UART_EFR 中的 AUTO_RTS_EN (设置地址0x48024008中的0x00000040位)为 AutoRTS 配置 UART2

那么...我是否错过了什么? 要使用 AutoRTS、是否还需要配置其他内容?

谢谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请遵循 AM335x TRM 修订版 P 中的第19.4.1.2.1节