This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:通过 IODELAY 的 MMC_CMD 延迟

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664689/am5728-mmc_cmd-delay-through-iodelay

器件型号:AM5728

我需要将 SDIO 3.3V 高速 WiFi 板与 AM5728板集成。

但 SDIO wifi 有故障、在上升沿、命令行上的响应会发生变化。 因此、在 cmd 输入方向上、我可以看到实际 输入保持时间大约为2.5ns、预计为5ns。

SDIO wifi 供应商需要在命令行中添加电阻器、但对于 AM5728板而言很难。

您能否在 mmc1 cmd 输入中使用 IODELAY 来延迟 cmd >2.5ns?

我在论坛上阅读文章、说需要获得 PCT?

这里的专家能否为我提供最大 A_DELAY G_DELAY 值以供尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。 很抱歉、但是按照您描述的方式使用 IODelay 模块、我们无法保证能够在您的所有器件、所有温度以及器件使用寿命内进行变化、因此不支持。 不过,让我继续研究是否有替代办法或解决办法。

    您使用的是 Linux 还是 RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以分享您的 wifi 器件的数据表吗? 我想回顾一下计时部分。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atheros 9377
    在数据表中、它指出:

    支持用于 WLAN 的低功耗 SDIO 3.0接口和用于 BT 的 UART/PCM 接口