Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
主题中讨论的其他器件:TVP5158
您好!
我使用的是 VISION SDK 2.12版。 下面是我的用例、
Capture -> Select -> VPE_HD -> Merge (捕获->选择-> VPE_HD ->合并)
合并->编码-> IPCIn (A15)-> Nullsink (A15)
选择-> VPE_D1 -> Merge
"system_capting_inst_VIP1_SLICE2_Porta"中的一个 HD 捕获和"system_captate_inst_VIP1_SLICE1_PORTB"中的两个 CVBS 捕获。
该用例在3通道捕获下工作正常。 我又启用了2个 CVBS 通道、它给出了以下错误、
"[host][IPU2 ] 64.176264 s:在 VpsCore_vipPathCreateDesc() pathObj->numChannels = 1,pathObj->numStreams= 1
[host][IPU2 ] 64.176477 s:53071:Assertion @ Line:1703 in hal/src/vpshal_vpdma.c:null!= memPtr:failed!!!"
请建议。
此致、
Rajasekar M.