This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:Power VR 与 fb1搭配使用、而不是与 Dm8148和 Qt 搭配使用 Fb0。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664433/linux-tms320dm8148-power-vr-usage-with-fb1-instead-of-fb0-with-dm8148-and-qt

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

我将最新的 Ezsdk 与 Dm8148配合使用、我有一个应用程序在 Fb0上显示流、并使用 qt 在 Fb1上使用显示选项显示覆盖

LinuxFb 的说明。 我想对 fb1上的 qt 覆盖使用 PowerVR。 我如何才能做到这一点?

我尝试重新排序图形层、以便 fb0可以放置在 fb1上、但只显示一个图层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我正确理解您的问题、您可以尝试:
    Echo 1、3/2/1/0 >/sys/devices/platform/vpss/display0/order

    您还可以查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../DM814X_AM387X_VPSS_Video_Driver_User_Guide

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    我尝试了这种方法,但只有一个图形图层可见,因为 fb0将隐藏 fb1,这说明了 fb0图层的透明度没有改变。
    其次、如果有方法将 PowerVR 重定向到 fb1、则这种方法将更好、更合适。

    此致
    Ammar Zafar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../426680

    您也可以在 e2e 中搜索类似的问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上述主题与问题无关、因为这不是附加内容。
    其次,我已经搜索了相关主题,但没有找到我的答案。 请您将请求转发给
    一位专家将不胜感激。

    此致,
    Ammar Zafar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此链接:
    e2e.ti.com/.../660422
    您是否还查看了本文:
    processors.wiki.ti.com/.../Qt_Tips

    BR
    玛格丽塔