This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:PCB 阻抗问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666095/am5726-pcb-impedance-questions

器件型号:AM5726

您好!

有关 sprac76a.pdf 的几个问题:

上一文档中提供的 AM5726的 PCB 堆叠示例显示了不同类型(带状线、微带、表面等)的目标阻抗。 所有目标值都不对应数据表中表8-6中指定的 DDR3目标阻抗(50-75 Ω)。 它们是否未列在表中? 为什么?

2.第21页第13-15行中的"EC 微带"阻抗是多少? (值110.77、87.59、87.60)它们在哪里使用?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    1) 1)我不拥有相关电路板、也不是 DDR 专家、但看起来有几层具有50欧姆范围内的目标阻抗。
    2) 2)同样、这是一个特定于电路板的问题、与 PDN 无关、但通常情况下、EC 微带用于差分信号。