This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3200:TUSB3200A 与 TUSB3200

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666140/tusb3200-tusb3200a-vs-tusb3200

器件型号:TUSB3200

您好!

您能告诉我 TUSB3200A 和 TUSB3200有何区别吗?

谢谢你

Pascal

www.ti.com/.../description
www.ti.com/.../description

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    两个控制器几乎相似、但它们已停产。 建议迁移到 TMS320C5533。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetolin Shulev、您好!

    感谢你的答复。

    我非常旧的设计申请 TUSB3200A。 我在 Rochester Electronics 找到了 TUSB3200库存。

    我不知道我是否可以使用 TUSB3200和 TUSB3200进行更换。

    可以帮帮我吗?

    注意:我无法用 TMS320C5533替代 TUSB3200A。

    谢谢你
    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、您可以使用 TUSB3200替换 TUSB3200A。

    BR
    Tsvetolin Shulev