Other Parts Discussed in Thread: AM3352
您好、Sitara 团队、
我的客户 需要适应高噪声环境、但在了解如何使用我们提供的 ADC 驱动器以及执行过采样、前端数字滤波以及控制采样率和采样周期以在运行 Lynx 的 AM3352上使用 ADC 时遇到了一些问题。
在我们看来、Sitara ADC Lynx 驱动程序选项是单次触发模式或连续读取模式。 在连续读取模式下、其 F/W 团队确认 ADC 输出文件是否未及时读取、数据输出文件溢出。 在单次触发模式下、Lynx 可以每10ms 收集1个值、EVSE 系统提供的值可以在测量电压中变化2到1。
他们正在寻求这些驱动器的帮助、以便抵御电动汽车充电过程中出现的严重噪声。 我们能否向他们提供有关可在驱动程序级别添加哪些 F/W 增强功能的信息、从而帮助他们的 Lynx 嵌入式解决方案?
谢谢!
Barend