This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:代码的人脸检测演示期间出现问题。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666379/tmdslcdk138-problem-during-face-detect-demo-of-code

器件型号:TMDSLCDK138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好

这是为了告知我们正在 OMAP L138 LCDK 开发板上的 DRDO 下执行我们的项目。  

我们成功地运行人脸检测演示并在显示器上查看输出、但我在下面提到了一个问题。  

我们使用独立仿真器 XDS110和 CCS7。

但主要问题是、加载并恢复.out 文件后、监视器上的输出将在大约45分钟后到达。

为什么它会这么晚??

我有第二个问题:

由于我们的项目主要是通过复合输入捕获图像并进行存储、因此我们需要修改代码以满足我们的要求。

在代码中有各种地址和寄存器。 请所有人指导如何开始对 OMAPL138进行编码、或者至少在特定的数据表中找到代码中使用的寄存器和地址。

如果我想使用 OMAPL138开始至少一个基本代码、如何开始?

请尽快提出建议

非常感谢