This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:内部上拉/下拉电阻器容差

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666361/am3352-internal-pullup-pulldown-resistor-tolerance

器件型号:AM3352

您好!

我们将查看处理器的复位后活动。 我认为、一旦处理器复位、弱上拉和弱下拉就会作用于引脚、将其驱动至稳定的逻辑状态。  

在这种情况下、GPIO0 (1)弱上拉电阻器和(2)弱下拉电阻器值的容差范围是多少?

您能不能提及 X+/-_欧姆之类的东西?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 AM335x 数据表的第5.7节、修订版 J。参数"输入泄漏电流、接收器禁用、上拉启用"和"输入泄漏电流、接收器禁用、下拉启用"给出了流经 RESP 电阻器的最小、典型和最大电流。 VDDSHVx 电压。 您可以从此处计算电阻器值范围。