This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:DSP 的硬件计时器示例

Guru**** 2996990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665720/rtos-am5728-hw-timer-example-for-dsp

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

大家好,  

请 使用硬件计时器在 C66中使用 TIRTOS 生成中断。

现在,我尝试的每一个操作都收到错误: 设备上的计时器不可用。  

请帮帮我。  我怎么了?

您是否有示例或.cfg 文件?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 C66x 中用于测试的计时器实例是什么? 请查看此链接:

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric,
    考虑到您对 C66的理解,只有硬件计时器5和6可用:我对吗?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。

    此致、Eric