This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:内核调试打印

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664110/linux-am5726-kernel-debug-print

器件型号:AM5726
Thread 中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Linux 内核4.4.3.32。

在启动时、我得到以下打印件。

正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (root@AHMCPU1852)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 优先于 Tue 2月6日8日
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM5728 BeagleBoard-X15

没有类似的打印

正在解压缩 Linux。。 已完成、正在引导内核。 

如何启用上述打印。

此致、
前置稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的是什么 PSDK?
    我无法分配使用此内核版本的 PSDK。
    请检查此 e2e 主题:
    e2e.ti.com/.../590728

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用03.02.00.05 PSDK

    此致、
    前置稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magarita、

    我正在获取所有打印内容的内核启动。
    仅“解压缩 Linux… 已完成、正在引导内核"打印不会显示。

    此致、
    前置稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在我这边看到了这一点:


    在43ms (2.4 MIB/s)内读取107254字节
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ff2f5... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.59-ga75d8e9305 (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#2 SMP 优先于 EST 2017年12月23日10:02:24日
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.0000]、共个:FDT:机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:


    您也会看到这种情况吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我看到了相同的日志。 该问题已得到解决。 感谢您的支持。

    我正面临另一个有关内核和文件系统的问题。

    我想禁用来自串行控制台上内核和文件系统的日志。

    我可以通过设置禁用内核日志  

    #define CONSOLEDEV         "ttyO6"  

    u-boot 代码中的" include/configs/costom_board.h"中。 但我仍然可以在串行控制台上看到文件系统日志。

    请建议从串行控制台禁用文件系统日志的方法。

    以下是供您参考的日志:

    NAND 读取:器件0偏移量0xc00000、大小0x800000
     8388608字节读取:正常
    看起来主内核已损坏、让我们从备份分区读取
    读取的值为0x25
     WDT 已启动
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x36ee40]
    ###展开的设备树 blob、88000000
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
      正在将设备树加载到8ffe4000,结束8ff7af... 好的

    正在启动内核...



     _________                    _________           _        _   
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
                 |____|                   |_|            

    Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

    Arago 2016.10 am57xx-EVM ttyS2

    此致、

    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉耽误你的时间。 如果我理解您的问题、您是否尝试过 uboot、例如控制台空?

    请检查这些主题:
    e2e.ti.com/.../299281
    e2e.ti.com/.../2230139

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经尝试了您建议的链接。 下面是相同的输出。

    1)。 e2e.ti.com/.../299281
    但我的体系结构中有 systemd 而不是 inittab。

    2)。 e2e.ti.com/.../2230139
    我已经尝试了与上述链接中建议的相同的操作、但它仅禁用了内核日志。 文件系统日志仍在继续。


    除了上述内容之外、我已经按照以下链接进行了尝试。

    e2e.ti.com/.../2444450

    但是、正如 Kemal 建议的、如果我使用"am57xx_evm_nodt_config"配置文件、DTS 文件不会产生任何影响。 但在我的例子中、它会产生影响。

    请帮助我解决此问题。

    此致、
    前置稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 u-boot 的 menuconfig 中看到[]支持静默控制台(新)。 您可以尝试此选项吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prerak、

    我看到最后一个问题已在这里得到解答:
    e2e.ti.com/.../665019

    那么、我要关闭这个线程。

    BR
    玛格丽塔