This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:无 DDR 系统时的 PET 设置

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665620/66ak2g12-pet-setting-when-ddr-less-system

器件型号:66AK2G12

代表客户:

尊敬的:

我的客户现在正在考虑将66AK2G12用作无 DDR 系统。

问题:
在这种情况下,我认为应该将功耗估算工具设置为“DDR3:State:Enable”和“Utilization = 0%”,对吗?

换言之、我不应该设置 DDR3:State:Disable、即使是无 DDR 系统也是如此、因为存在一些泄漏电流。  我是对的吗?

非常感谢您的建议。

此致、
高

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gou、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冈山-圣

    如果这用于估算无 DDR 系统上的 SoC 总功耗、则可以将 DDR3状态设置为禁用。 DVDD_DDR 上的泄漏电流应该只来自 DDR IO (PHY)、并且在不使用时非常小。  

    如果您尝试在无 DDR 系统中找到 DVDD_DDR 电源所需的最大电流、则可以使用最大电流为50至100mA 的1.35V LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kshin-san、

    非常感谢您的回复。  我明白了。

    此致、
    高