This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:SDK 4.02的引导标识问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662259/linux-am4378-boot-logo-issue-with-sdk-4-02

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的:

我正在使用处理器 SDK 4.02、并希望在启动时添加我的公司标识。 当我使用 SDK 4.02启动电路板时、启动时也看不到德州仪器的标识。 启动时为黑色。电路板启动后、我能够运行应用程序(GUI)。我遵循以下指南放置我的自定义徽标。

完成上述步骤后、我们的公司标识不会在启动时出现。 启动时为黑色。 我尝试了 SDK 2.0、我可以在启动时放置我的标识。

如何在 SDK 4.02中启动时放置我的公司徽标?

此致、

Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winiston、您好!

    请参阅 此 帖子。 SDK 2.0使用的是 SystemV 服务管理器、在 SDK 4.02中、您现在需要对其后续系统实施闪屏。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    非常感谢。 现在、我能够在启动时嵌入徽标。

    此致、
    Winiston.P