This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP5432-EVM-EVAL-SW:OMAP 闪存

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666029/omap5432-evm-eval-sw-omap-flash-memory

器件型号:OMAP5432-EVM-EVAL-SW

你好

我在我们的学校实验室中有评估板。 我是 TI DSP 的新手。 我们的套件具有 OMAP 5912zzg 芯片。 一位 TI 专家说、当您编写代码时、它没有内部闪存、它会将其保存到外部(NOR 或 NAND)闪存中。 但我们卸下了 nand 闪存芯片、但 DSP 仍在运行。 LED 闪烁。 我们多次将其断电。 这怎么可能呢? OMAP5912是否具有我们在 Composer Studio 上编写代码的内部闪存、并将代码保存到 OMAP 5912 DSP 芯片中? 或其内部 ARM 单元? 我可以使用 code composer studio 和 xds200编程器再次读回我的代码吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据另一个主题中的此帖子:
    e2e.ti.com/.../2440543
    如果您的电路板是 OMAP5912入门套件、则它应该具有32 MB NOR 闪存。

    您能检查一下吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它具有闪存(S129Gl128)。 但我们将其删除。 顺便提一下、我的朋友打开了电源并指示灯开始闪烁。 如果芯片将程序代码保存到闪存和被移除的闪存中。 它如何开始闪烁? 我无法理解。 OMAP 5912中是否有小型程序存储器? 或 OMAP5912内部的其他 EEPROM 是否有 ARM 处理器我不确定其存储器? 如照片、Arduino?

    提前感谢、这将是我关于此主题的最后一个问题。