This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Tda2xx UART CAN#39;t 输出打印消息

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663469/rtos-tda2xx-uart-can-t-output-print-message

主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

1)。 当我使用 ccs6调试 tda2xx 板时、CCS 控制台无法输出打印消息。

文件路径:vision_sdk/links_fw/src/rtos/BIOS_app_common/tda2xx/a15_0/src/main_a15_0.c

在 Int32 MAIN_common (void)中、I Put

UARTConsoleInit (UART3_INST);

UARTprintf ("\r\n***** A15_0固件构建时间");

成功编译并通过仿真工具将其下载到电路板后、在串行端口工具上运行时不会打印任何内容。

Attach 是源 file.e2e.ti.com/.../2021.main_5F00_common_5F00_a15_5F00_0.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时联系我?  

    专家是通过此论坛还是通过电子邮件联系我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiangtong、

    您是否使用 TI EVM 进行此测试? TDA2xx TI EVM 未组装 UART3。 如果您的电路板上组装了 UART3、您可以检查以下方面:

    1.是否已启用 UART3 IP PRCM? (为 IP 启用的时钟)

    2、引脚复用已正确完成、UART3线路将根据您的电路板原理图发送到 TDA2器件。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiangtong、

    我们还没有听到您对这个问题的反馈。 这是否解决了?

    谢谢、此致、
    Piyali