This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:如何修复构建故障?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665578/tda3xevm-how-can-i-fix-the-build-fail

器件型号:TDA3XEVM

您好!

我正在尝试构建 eve SW。

当我构建 eve SW 时 、该过程会将 Build FAIL 日志显示为 Blow。

我刚才修改了 eve SW 的 makefile 文件。

我无法在"C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \Algorithms\eve_sw_01_16_00_00\kernels\imgsiglib\BlockAverage2x2\inc"中微调"algframework.h"文件。

如何修复编译失败?

谢谢。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

=========== 非 IP 内核 KERNELC =========================
gmake -f makefile_generatelib kernel_mode=KERNELC file_list=kernel_list.txt LIB_name=libeve.lib
gmake[2]:进入目录`C:/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/Algorithms/eve_sw_01_16_00_00/kernels'
编译.\imgsiglib\BlockAverage2x2\bam_helper\bam_blockAverage2x2_exec_funcs.c
".\.\imgsiglib\BlockAverage2x2\bam_helper\bam_blockAverage2x2_int.h"、第75行:致命错误#5:无法打开源文件"algframework.h"
1在编译"..\imgsiglib\BlockAverage2x2\bam_helper\bam_blockAverage2x2_exec_funcs.c"时检测到致命错误。
编译已终止。

>>编译失败
gmake[2]:***[C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \Algorithms\eve_sw_01_16_00_00\out\vayu\eve\release\kernels\.\imgsiglib\BlockAverobj 2x2\bam_helper\bam_blockaged\bam_funcs_exec_error1.
gmake[2]:离开目录`C:/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/Algorithms/eve_sw_01_16_00_00/kernels'
gmaking[1]:***[全部]错误2.
gmake[1]:离开目录`C:/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/Algorithms/eve_sw_01_16_00_00/kernels'
gmake:***[全部]错误2.

C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \Algorithms\eve_sw_01_16_00_00>

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    algframework 是 EVE SW 所依赖的独立组件。 版本说明中提到了这一点。 algframework 也作为 SDK 的一部分提供、位于 C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \Algorithms\REL.ALGFRAMEWORK.02.08.00.00。 该构建还取决于多个多组件、这些多组件也是 SDK 版本的一部分、位于 C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_compones\Algorithms\REL.DMAUTILS.00.08.00.02

    此致、
    安州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。