Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TUSB8041, SYSBIOS, AM5728
Thread 中讨论的其他器件: TUSB8041、 SYSBIOS、 AM5728
您好!
我们目前正在测试我们的定制 AM5718板、并发现了一些与 USB3有关的奇怪问题。 电路板在 USB3主机端口上使用 TUSB8041集线器、我们连接了高端 USB3视觉摄像机。 当在 A15内核上引导 llinux 时、图像抓取功能非常出色。 当 IPU1和/或 IPU2被绑定时、读数变得不稳定、并且只有10-20%的图像捕捉器成功完成。
在 IPU:s 上执行什么 SW 似乎无关紧要 手动取消绑定时、USB3上不会出现任何问题。
如需相关信息、IDK_AM572x 上的相同设置能够完美运行。 我们以前无法评估 AM571x 和 USB3视觉摄像机的组合。
有什么想法吗?
此致
Marcus Berglund