请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试为 BeagleBone Black 构建 SD 卡引导加载程序、但我们遇到了很多问题。
首先、我们将尝试构建引导加载程序、如所示:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_AM335x/AM437x
使用命令:
gmake bootloader BUILDCFG=引导引导模式= mmcsd 平台= AM335x-EVM 配置文件=调试-s KW_BUILD =否
使用 AM335x_pinmux.h 时、gmake 会死、因为使用 TI pinmux 工具后便会出现大量的外部情况。
我们添加了外部并构建了 AM335x-EVM。
为"bootloader_boot_mmcsd_a8host_debug..."创建了二进制文件的
如何为 BBB 构建引导加载程序? 似乎没有地方可以从 BBB 执行 gmake 引导加载程序。