This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:构建处理器 SDK 时出错

Guru**** 2921610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662585/linux-tcievmk2x-error-while-building-processor-sdk

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

大家好,我将下面的链接作为构建处理器 SDK 的参考

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

但我在执行命令后遇到以下错误

MACHINE=k2hk EVM bitbake Arago-core-tisdk-image 

警告:HEVC-ARM-DECODER-01.00.00.01-R3 DO:无法获取 URL gforge.ti.com/.../REL.HEVC.D.ARM.OBJ.01.00.00.01.tar.gz、如果可用、则尝试镜像
错误:HEVC-ARM-DECODER-01.00.00.01-R3 DO_Fetch:fetcher 故障:获取命令导出 DBUS_Session_BUS_ADDRES="UNIX:abstract=/tmp/dbus-DcFrvfrc4h;导出 SSH_AUTH_SOCSOCK_="/run/user/1000/keyring/ssh;导出路径:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/administrator/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/administrator/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/administrator/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /usr/local/bin /usr/games /home/administratorgforge.ti.com/.../REL.HEVC.D.ARM.OBJ.01.00.00.01.tar.gz':/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/k2hk-evm/usr/bin/crossscripts /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-ros/scripts /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/bitbake/bin /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-ros/scripts /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/bitbake/bin /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/administrator/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-ros/scripts:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-ros/scripts:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/bitbake/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/snap/bin:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/downloads
-2018-02-07 10:00:33-- gforge.ti.com/.../REL.HEVC.D.ARM.OBJ.01.00.00.01.tar.gz
正在解析 gforge.ti.com (gforge.ti.com)... 174.143.205.12
连接到 gforge.ti.com (gforge.ti.com)|174.143.205.12|:443……失败:连接超时。
正在重试。

-2018-02-07 10:01:05-- (请尝试:2) gforge.ti.com/.../REL.HEVC.D.ARM.OBJ.01.00.00.01.tar.gz
连接到 gforge.ti.com (gforge.ti.com)|174.143.205.12|:443……失败:连接超时。
放弃。


错误:HEVC-ARM-DECODER-01.00.00.01-R3 DO 获取:URL 的提取失败:'gforge.ti.com/.../REL.HEVC.D.ARM.OBJ.01.00.00.01.tar.gz'。 无法从任何源获取 URL。
错误:HEVC-ARM-DECODER-01.00.00.01-R3 DO 获取:函数失败:base_DO 获取
错误:故障日志文件存储在:/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/hevc-arm-decoder/01.00.00.01-r3/temp/log.do_fetch.24423中
错误:任务(/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-multimedia/hevc-arm-decoder/hevc-arm-decoder_01.00.00.01.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试2923个任务、其中2914不需要重新运行、1个任务失败。

摘要:1个任务失败:
 /home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-multimedia/hevc-arm-decoder/hevc-arm-decoder_01.00.00.01.bb:DO 获取


请解决此问题

此致
Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sameer、

    获取错误通常在 URL 过时或其他原因时发生。 当用户使用 Processor SDK 时、发布该 SDK 的过程已经过去了几个月。 在此期间、开放源代码 URL 已移至新版本。 我建议您按照本指南第3.3节所述使用快照方法。 如果这不是您构建映像的方式、请尝试一下、看看这是否适合您。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sameer、

    我没有看到您对此主题帖作出响应、并假设它使用快照对您有效。 如果是这种情况、请单击"已解决"按钮。 谢谢!

    雷克斯