This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:IPC 构建错误

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662157/linux-tmdsevm572x-ipc-build-errors

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

我有一个要构建的 IPC 代码。

我将得到以下错误

23:43:46****项目内存的递增配置调试构建****
全部制作
构建目标:MEM
调用:交叉 GCC 链接器
arm-linux-gnueabihf-gcc -o "Mem" ./main.o  -l/home/jupiter/ti/ipc_3_47_00_00/linux/src/api/.libtiipc.so -l/home/jupiter/ti/ipc_3_47_00_00/linux/utils/libtibs.so
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld:找不到-l/home/jupiter/ti/ipc_3_47_00_00/linux/src/api/.libtiipc.so
Makefile:29:目标'Mem'的配方失败
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/7/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld:找不到-l/home/jupiter/ti/ipc_3_47_00_00/linux/src/utils/.libtiiputils.so
collect2:错误:LD 返回1退出状态
制造:***[Mem]错误1

23:43:46编译完成(花费314ms)


如何解决此问题的任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Afua、

    您是否构建了 Linux IPC 库? 它们不包含在 Linux SDK 中。 请参阅 IPC 快速入门指南、查看是否可以构建示例。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Afua、

    我没有听到您的反馈、因此假设您的问题已得到解决。 如果是这种情况、请单击"已解决"按钮。 如果您仍有问题、请打开一个新问题。 谢谢!

    雷克斯