This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:RESETn 释放时间

Guru**** 2917790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665025/am5726-resetn-release-time

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我对 AM5728上电序列有疑问。 此问题与以下主题有关。


我认为、在 AM572xEVM 中、VDDA33V_USB 和 VDDSHV8之前、RESETN 引脚为高电平。 它似乎违反了 AM572x 的加电序列。
因此、除了 PORZ 和 RTC_PORZ、PMIC 的 RESET_OUT 应该被连接至 RESETN。 我的想法是否正确?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="H.U"]我认为、在 AM572xEVM 中 VDDA33V_USB 和 VDDSHV8之前、RESETN 引脚处于高电平。[/quot]

    您是如何得出此结论的? 您是否测量过它? 您能否发布屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    尽管可以很明显地看到 AM 572xEVM 的原理图、与门(U10)的输出端连接到 RESETN、但如果未连接 JTAG、则该输出会随着 VDD_3V3_SP 的斜升而同时变为高电平。
    由于、作为与 GATE (U10)输入信号的 CPU_RESETn 和 EMU_RSTN 被 VDD_3V3_S 上拉

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须对这个进行一些研究。 通常情况下、POR 将取代热复位 RESETn、而对 RESETn 的唯一要求是在存在与该输入相关的 IO 电压之前不能将其驱动为高电平。 我看到数据手册中的要求是 RESETn 和 PORz 应保持低电平、直到所有电源都稳定。 我需要向设计团队核实为什么需要这一要求。  

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经和设计团队讨论过这一点、他们指出了勘误表 i862中的信息。 该勘误表指出、仅应使用 PORz 重置器件。 一致的看法是、数据手册中的注释11不正确、一旦出现 RESETn 缓冲器的 IO 电压、就应将 RESETn 设置为高电平。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢你的答复。 但请允许我再次确认。  

    您是否认为在 VDDA33V_USB 和 VDDSHV8上升之前 RESETN 变为高电平没有问题?、
    RESETn 和 PORZ 是否不应同时设置为高电平?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没错。 一旦缓冲器 IO 的电源轨出现、RESETN 就会变为高电平。 由于它被拉至 EVM 的该电压、因此它将满足该条件。 PORz 应满足数据手册注11中的定序要求和条件、但 RESETN 可能会更早地变为高电平。 即使 RESETN 已变为高电平、PORz 也会将器件保持在复位状态。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    请让我再问一个问题。
    PORZ 和 RTC_PORZ 同时变为高电平是否正常?
    在 EVM 中、PMIC 的 RESET_OUT 连接到 AM572x 的 PORZ 和 RTC_PORZ。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果满足注释9和10中的条件、RTC_PORz 可以变为高电平。 如果 PORz 和 RTC_PORz 连接在一起、那么在这些信号变为高电平之前、必须满足注释9、10和11中的条件。  PORz 变为 hign 和 RTC_PORz 变为高电平之间没有显示相关性、因此它们可以连接在一起、但两个信号都必须满足所有条件。

    此致、Bill