This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:TPS6590377 REGEN 信号

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665978/am5716-tps6590377-regen-signal

器件型号:AM5716

大家好、

在我的设计中、我需要 PMIC (TPS6590377ZWSR) REGEN1引脚输出高初始启动时间、而不必多次关闭和打开。

我在 AM571X IDK 上进行了检查、REGEN1显示始终为高电平、但我可以切换 REGEN2

我计划短接 IDK 板上的 REGEN1和 REGEN2引脚、这可以吗?

谢谢、

Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ni、这是绝对不好的。 两个信号都是推挽式输出类型、短接它们会损坏输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的确认

    我们能否在 I2C 上切换 REGEN1引脚。

    默认情况下、这些是推挽输出、如何配置开漏输出?

    谢谢、

    Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是与 TPS6590377相关的问题。 请在 PMIC 论坛上提问: e2e.ti.com/.../200