This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:听诊器应用中的数字滤波器、无延迟实时

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, TLV320AIC3111, TL072, LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661345/tms320c5515-digital-filters-in-stethoscope-application-real-time-without-latency

器件型号:TMS320C5515
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111、 TL072、 TMDX5515EZDSP、 LM386

您好!

我在这里是新的。 我一直致力于开发数字听诊器、到目前为止、我已经开发了模拟电路、其中包括前置放大器、低通滤波器和用于驱动耳机的功率放大器。 我在背景中有很多嘶嘶声和其他背景噪音。 因此、我转向数字滤波器实现、并希望实现 FIR 滤波器或双二阶滤波器、以实现严格的截止频率。 我看到了下面的文章

 TMS320C5515上的数码听诊器实现。 我有以下基本问题。

1) 1)这些滤波器是否可以实时实施而不会出现任何延迟问题? 如文章 TI 实现 了大约161次的 FIR 汉明窗带通。 这可以实时运行吗?

2)我真的需要 C5515之类的 MCU 还是 DSP? 或者、我能否仅将具有数字滤波功能的 TLV320AIC3111低功耗音频编解码器用于听诊器等实时应用?

我所需要的只是 FIR 或双二阶数字滤波器、音量控制和高功率输出、以驱动具有24欧姆等低阻抗的耳机。 我想坚持使用 TL072运算放大器设计的前置放大器。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot、

    C55x DSP 可能非常适合您。 C55x DSPLIB 中包含多个滤波和 DSP 函数、您可以使用这些函数。
    http://www.ti.com/tool/SPRC100

    下面是一个快速培训模块、可让您了解 C55x 软件产品
    software-dl-stage.itg.ti.com/.../

    对于您的问题:
    第一。 是的
    2。 我建议使用 C55x DSP、因为您在软件中将有更多的配置选项。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。 培训模块链接不工作。
    1)此外、我在 DSP 或音频信号处理方面也没有太多的专业知识。 我能否看到 TI 在上面的文章中使用的用于 FIR 汉明窗带的代码或滤波器系数大约为161?
    2) 2)我假设我还需要一个音频编解码器来与 C55x DSP 配合使用。 您会提出什么建议?
    3)有两种不同的评估板、一种是 TMDXEVM5515和 TMDX5515EZDSP。 您会推荐哪一个?
    将来我还可以缩小设置尺寸吗? 我是说电路板上只有 DSP 和编解码器芯片。 因为我需要把所有东西都放入一个圆形听诊器胸片中。

    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot、

    1) 1)我建议查看 CSL software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 中的抽取滤波器演示 、该演示位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\demos\declation\c5515\c55x-digite-mic-declation

    在该示例的 src 目录中查找滤波器实现。

    2) 2) www.ti.com/.../TLV320AIC3206

    3)另请查看 C5545 BoosterPack www.ti.com/.../boost5545ulp。 C5545是 C5000的较小型号、采用7x7mm 封装、可满足您的小外形要求。 查看每个 C5000的规格、了解哪些最适合 您 www.ti.com/.../overview.html

    不确定为什么培训链接不适合您。 对我来说很实用。
    training.ti.com 是否适合您?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    是 training.ti.com 对我有效、但不适用于您提供的培训链接。
    1) 1)是否有适用于 aic3206的评估板可与 c5545 Booster Pack 配合使用? 此音频编解码器能否驱动具有响亮心跳声音的低阻抗耳机、或者是否需要在编解码器输出后使用 lm386功率放大器?
    2) C5515和 c5545在软件实现和处理方面是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot、

    您可以在 training.ti.com 上搜索"C55x DSPLib"、该模块应该会出现。

    1) C5545 Booster Pack 具有板载 AIC3206。 请参阅电路板的原理图 www.ti.com/.../sprr233
    请访问 e2e.ti.com/.../64 论坛。 那里的专家可以专门回答编解码器的问题。

    2)是,类似。 上面指向的 CSL I 支持两个器件。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lali、
    我将与编解码器的伙伴们讨论有关编解码器规格的更多信息。 您的帮助非常好。 我将在 TI 上订购 Booster Pack 并进行试用。 如果我有任何问题、我将向您发送一条消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我研究了抽取因子的东西、那就是 MEMS。 使用 ECM 麦克风进行 IM 通信。 另外,我还要求 FIR 汉明窗带通过,TI 在下面的文章第13页中使用的过滤器代码为161个。
    www.ti.com/.../sprab38a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot、

    C55x DSPLIB 中提供了各种滤波器、这些滤波器在 processors.wiki.ti.com/.../C55x_DSPLIB_FAQ 中提供了相关信息
    MEMS mic 是我们目前唯一拥有的参考代码、它是我之前在抽取时指向的应用手册的一部分。

    Lali