This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:Powerlink 支持

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359, SYSBIOS, TIDEP0028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665689/am3359-powerlink-support

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: SYSBIOS、 TIDEP0028、 SYSBIOSSDK-IND-Sitara

您好!

我们正在考虑使用 AM3359开发套件来测试 Power Link 从站。

在页面顶部(链接如下)、有一条说明表示不再支持 SYSBIOSSDK-IND-AM335x

http://www.ti.com/tool/SYSBIOSSDK-IND-SITARA

我的问题是:

  • AM3359是否是为 PowerLink 开发板的理想选择?
  • 是否有可靠且稳定的代码示例(SYSBIOS SDK 或其他)?

对此,

诺尔曼德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Normand、

    AM335x 是 PowerLink 开发平台的理想选择。 您可以将 TIDEP0028以太网 Powerlink 开发用作参考板、该开发将德州仪器(TI)的 AM335x Sitara 处理器系列与 Powerlink 开放媒体访问控制(MAC)层整合到单个片上系统(SoC)解决方案平台中。
    www.ti.com/.../TIDEP0028
    下面是一些详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_SYSBIOS_Industrial_SDK_01.01.00.01_User_Guide

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    TI 是否仍为 SYSBIOS SDK 提供"独立"或"自定义"支持?

    此外、我上周五(2月16日)请求下载"SYSBIOSSDK-IND-Sitara"。 您知道下载 SDK 之前的延迟吗?

    此致、
    诺尔曼德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺尔曼德

    如果您需要获取 SYS/BIOS SDK 的一些定制补丁、端口或新功能、请联系当地的 TI 代表或 TI 参考设计网络:
    www.ti.com/.../searchcatalog.tsp
    因为 E2E 论坛不涵盖此类支持。

    BR
    Tsvetolin Shulev