This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:在不使用时、弹出[7:0]的 PU/PD

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665559/tms320dm368-pu-pd-of-yout-7-0-when-not-use-them

器件型号:TMS320DM368

您好!
我的客户正在开发 DM368、但他们不使用弹出[7:0]。
复位时,这些针脚变为“输入”,并且没有 IPU/IPDS。

它们是否应该将 PU 或 PD 置于弹出[7:0]之外?
如果是,是否有 PU/PD 寄存器的建议值?

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以使用1K PD

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、
    明白了,谢谢!

    此致、
    松崎武