This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:LVDS/以太网网关

Guru**** 2915120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663167/am4378-lvds-ethernet-gateway

主题中讨论的其他器件:AM4378

大家好

对于新的 PCB 设计、我们正在寻找快速 LVDS /以太网数据网关。 Sitara AM437x 处理器 可能是一个不错的选择、而不是使用 FPGA SoC 器件。

那么、是否有一   个良好且直接连接到处理器的 LVDS 信号、实施用户协议和进行处理?

规格:
两个 LVDS 对 、具有嵌入式时钟、 向上和向下通信(两个 LVDS 链路)、线路频率~200MHz
用户定义的协议、串行器/解串器、 平衡信号

是否有参考设计或应用手册可供参考?

我是否需要连接到显示端口或是否有 任何专用 GPIO?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供更多详细信息吗? 您需要 LVDS 的用途是什么? 显示、以太网还是两者都是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI ARM 内核充当数据网关、将 LVDS 数据包传输到千兆 位以太网并进行反向。 LVDS 协议将由用户定义、并通过常规 TCP/IP 在以太网中使用。 两个 LVDS 链路(上行和下行)具有用户定义的线路频率(最大200MHz)和嵌入式时钟、并连接 到  具有 LVDS 输入(无 显示)的远程设备。

     ARM CPU 应 捕获 LVDS 信号(数据)、处理数据并通过 TCP/IP 将其传输到常规 PC。  >>网关

    LVDS 硬件连接、 引脚 (GPIO?)、LVDS 信号平衡、频率生成是未知点。  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    抱歉、Sitara 器件不支持 LVDS 以太网用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、在 Sitara CPU 上没有连接 LVDS 信号的选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅在 LCD 并行接口上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel

    您能否联系当地的 TI FAE? 我们希望更好地了解您的要求。 我们不能支持在 AM4378上桥接至以太网的直接 LVDS 信号、但我们希望更好地了解要求、以便能够为您提出解决方案。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Siva
    我无法在您的网页上找到瑞士的本地 AE。 请将此用例转发给处理器(例如 Sitara)、以获得全面支持。 或者是否有可以访问的链接?

    此致 Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在离线处理此问题。

    此致、Siva