This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2HG:连接4个摄像头时、TDA2视觉套件和解串器板上发生硬件短路

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664414/rtos-tda2hg-hw-short-occurred-on-tda2-vision-kit-and-de-serializer-board-when-4-cameras-were-connected

器件型号:TDA2HG

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户无法使用预构建的映像通过 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf 运行 SV 演示。 当他们连接了3个摄像头时、运行演示没有问题、但却无法使用4个摄像头运行演示。  在该故障下、他们观察到电源中存在高"电流"、例如 HW 短路。

因此、他们发送解串器板来修复它、但即使是使用新板、他们也仍然失败了。

您能告诉我您的想法、在这种情况下应该检查哪些内容吗?

软件为 Vision-SDK v3.02.00.00。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    他们是否在 TDA2x EVM +视觉子卡+ OV10635摄像头上尝试过2D SRV?

    或任何其他演示。  

    请检查他们是否使用了正确的电源(EVM 套件随附的电源)

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    是的。 他们在 TDA2x EVM +视觉子卡+解串器板+ OV10635摄像头上试用了2D SRV。
    EVM 封装中没有电源、因此使用了电源。


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    请检查电源上的频谱数字。

    电源规格

    输入:100-240V

    输出:12V、7A

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    我正在检查电源的规格,它的最大输出似乎只有3A。 您认为3A 可以吗?

    BR、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    不、我检查过电源、应该是

    输出:12V、7A

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用新电源(12V、10A)后、此问题已得到解决。

    感谢您的支持!


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    感谢您的确认

    此致、Shiju