This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:勘误表说明:

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665561/tci6638k2k-errata-clarification

器件型号:TCI6638K2K
  1. 在“文献编号:SPRZ401F”中,表4。 器件版本3.1被称为适用的版本。 但在详细解释中、未提及受影响的修订版本:3.1。 这是否是拼写错误、仍然适用于3.1?

  1. 在"使用说明7"中、在权变措施中提到、
    • 在 PG 1.0器件上、TI 建议两个 AVS 轨必须连接在一起。
    • 在 PG 1.1器件上、这两个电源轨在内部连接在一起

因此,我们假设从1.1的病房开始(即使是2.0、3.0和3.1),它是在内部进行处理的。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]因此,我们假设从1.1开始(即使是2.0、3.0和3.1),内部将对其进行处理。 请确认。[/报价]

    这是芯片勘误表文档的建议、因此我认为您的理解是正确的。 如果需要、我会请设计团队详细说明。

    此致、
    Yordan