This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:tda3x 和 dm50 Linux 支持

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665233/linux-tda3x-and-dm50-linux-support

工具/软件:Linux

TDA3X RVB 和 DM50X 板是否支持任何 Linux 发行版?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    TDA3x 和 DM50x 没有 Cortex-A 内核(A8/A9/A15)、因此无法在其上运行 Linux。

    以下是您可以在 DM50x 上使用的软件:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    和 TDA3x (VisionSDK 仅限 BIOS 版本):
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许您引导我执行一些操作、以帮助我运行简单的代码、只需捕获 w 视频即可在 LCD 上显示、因为我找不到任何帮助、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    您可以从此处下载并安装 VisionSDK:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    安装后、您可以检查文件("ocs"目录下有全面的文档):
    PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/VISION_SDK/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf

    在这里、您可以找到如何准备电路板以及构建和运行 SDK。
    有多个用例使用摄像头和显示屏进行选择。

    此致、
    Yordan