This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:配置 HDMI 输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665258/am5728-configuring-hdmi-output

器件型号:AM5728

您好!

我必须在其中一个产品中使用 AM5728。 我必须从网络中获取 RTP 数据包(包含视频和音频)、并对其进行处理、以便通过 HDMI 输出将其提供给显示屏。 要接收的管道为:  

gst-launch-1.0 -e -v udpsrc 端口=…… 大写="..." !! rtpjitterbuffer!  非常棒! tsdemux name=多路信号分离  器。 !! 排队! h264parse! avdec h264! 自动视频链接  多路信号分离器。 !! 排队! 太棒了! 一般般! 自动语音链接

要配置 AM5728的 HDMI 发送器、我必须在此管道中进行哪些更改? 我必须写什么来代替'autosvideoink'和'autosaudioink'?

plz 如果流水线有问题、则纠正该流水线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 kmSINK 而不是自动视频链接。
    此元素具有属性连接器。 可以使用此属性 指定显示,例如 kmsink connector=16。
    您可以通过运行 modetest 演示来检查此连接器。
    有关此属性的更多信息,您可以运行此命令 GS-Inspect-1.0 kmsink。

    我建议您在电路板上使用 ducatih264dec、而不是 avdec h264。 有关我们的编解码器的更多信息、请查看此链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia


    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外,您还可以使用 alsasink 而不是 autaudiousink。
    您也可以设置 alsasink 的"device"属性。

    请回答您的问题、您可以单击"此问题已解决"按钮。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的帮助。
    我搜索了 kmsink,它显示了错误的插件。在哪里可以找到好的插件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请打开有关插件的新主题并关闭此主题。

    BR
    玛格丽塔